This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:CDCI6214的问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1241896/cdci6214-questions-of-cdci6214

器件型号:CDCI6214

尊敬的团队:

关于 CDCI6214有一个问题。

您能否提供 LVDS 输出的压摆率结果?

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy:

    未直接提供压摆率、但数据表中提供了差分输出电压和上升/下降时间。 无论使用这两个值、都可以计算压摆率。

    如果采用数据表中列出的典型值(请注意时间为总摆幅电压的20%至80%、或60%)、则为0.267V/ns。

    谢谢。

    卡德姆