This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:VCO_PHASE_SYNC 问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1241357/lmx2594-vco_phase_sync-question

器件型号:LMX2594

您好!

我尝试将 LMX2594与 VCO_PHASE_SYNC 配合使用、并想要检查写入寄存器 R0的正确顺序。  在启用 VCO_PHASE_SYNC 的情况下、TICS 会将最后一个写入 R0的寄存器写入0x641C。  但是、在将 VCO_PHASE_SYNC 从低电平设置为高电平之前、是否有必要首先运行 VCO 校准(FCAL)?  即、我们应该首先写入0x241C、等待 VCO 校准完成、然后写入0x641C 以启用 VCO_PHASE_SYNC?  或者我们应该写入0x241C、等待校准完成、然后写入0x6414 (不要重新运行 FCAL)?

此外、VCO_PHASE_SYNC 位是否自行清除?  或者它是否需要通过另一个寄存器写入 R0来取消置位?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VCO_PHASE_SYNC 和 FCAL_EN 都在同一个寄存器中。   因此、当 R0写入 FCAL_EN=VCO_PHASE_SYNC=1时、它应该重新校准 VCO 并应用同步。  但是、这将是类别2相位同步(如果输入频率是多个输出频率、则输出频率良好)。  如果输出频率不是输入频率的倍数、则需要在此之后切换 SYNC 引脚。

    VCO_PHASE_SYNC 位不会自行清除、也不应该自行清除。  通过将该位设置为1、它还会启用 IncludedDivide。  因此、如果进行相位同步、然后对 VCO_PHASE_SYNC=0进行编程、则将丢失相位同步。

    此致、

    迪安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Dean!