This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652R7 GPIO 中断计时器

Guru**** 2847450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1242458/lp-cc2652r7-gpio-interrupt-timer

我 正在尝试设置一个计时器、以便在 GPIO 下降沿中断信号发出时、我想要获取中断的时间、并以毫秒为单位将其放入变量中、以便可以使用该值来测量总时间。
我将如何进行类似这样的编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、  

    下面是指向我们的 Timer.h API 指南文件的链接。 该文件包括所有计时器功能。 此外、这里是 有关系统节拍头文件的链接、这里是 指向我们 clock.h 文件的链接。  

    谢谢。  

    艾萨克