This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2433EVAL:LMX2433

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2581, USB2ANY, LMX2433, LMX2430, CODELOADER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1240760/lmx2433eval-lmx2433

器件型号:LMX2433EVAL
主题中讨论的其他器件:LMX2433LMX2430、USB2ANY、LMX2581、 CODELOADERUSB2ANY-UWIRE

我n´t 与 PLL 通信。

我正在使用 HPA665-001对 LMX2433EVAL 板进行编程。 两者之间是 SV600857-001 (USBANY-UWIRE)。 此板上有很多跳线。 在 LMX2430/33/34´s 板的用户指南的第23页中、有一个针对不同器件而不是 LMX2433的不同配置的表格。

问题是:哪个是正确的跳线配置??

HPA665正好连接到笔记本电脑、我可以看到一个序列号、我想、如果我按下识别按钮、也可以看到 USB2ANY 端口设置。

另一方面、如果我按下加载设备按钮(在键盘控制中)、系统不会发送任何错误消息。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rafael、

    我不是很确信是否有适用于此情况的有效跳线配置。  我找不到此转换器板的原理图、但在实验中找到了旧版原理图。  我看到这些指令较旧、表格无法完全更新、因为 LMX2581经过重新设计、不需要转换器板。    如果没有原理图、尽可能解决这一棘手难题则有点乏味。  我建议首先将 EN 引脚输入为高电平、以便为器件加电。  要测试通信、请切换 RF_PD 或 IF_PD 位以查看电流变化、或将 MUXout 引脚切换为高电平和低电平。  如果您可以使这些功能正常工作、那么至少器件能够理解编程。  此外、当器件上电时、OSCin 引脚的直流偏置电平为 Vcc/2、断电时则为0V。

    我查看了 LMX2433原理图、它看起来与其他这些电路板具有不同的接头配置。

    对于 LMX2433、我看到:

    CLK - 1、DATA - 2、LE - 3

    对于 USB2ANY、则需要扩展  

    CLK-8

    数据- 4

    LE-2

    因此、我们需要以下方面的变换:

    8->1

    4->2

    2->3

    因此、我们需要以下方面的变换:

    8->1

    4->2

    2->3

    这并不明显、也不容易仅摆弄电路板而没有原理图来实现、LMX2433未出现在表中的原因可能是没有解决方案。  但在任何情况下、蓝线 CLK、DATA 和 LE 比尝试对其进行反向工程更容易。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    昨天、我做了更多的测试。 计算机向我显示一些消息:

    按下 Read All (全部读取)按钮(在键盘控件中)时,系统会显示:" n´t 获取脚本>_SystemUpdate_<--- n´t 是因为它不存在 "

    当您按"acceptar"键时,系统将启动:" 运行时错误91:对象变量或未设置块变量 "

    按下"acceptar"按钮后、应用程序将关闭。

    我会努力去做你所做的事。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rafael、您好!

    TICS Pro 不支持 LMX2433、因此 必须使用 CodeLoader 来控制 EVM。  但是、CodelLoader 不支持寄存器回读。

    我已经检查了 USB2ANY-UWIRE 软件狗板的原理图、它也不支持 LMX2433。  

    由于您需要使用 USB2ANY、但其引脚分配无法更改、因此您必须相应地将 USB2ANY 硬接线到 EVM。 例如、将 USB2ANY 的引脚2连接到 EVM 上的引脚3。 确保 GND 引脚也已正确连接。

    其次、您需要修改 CodeLoader 以重新分配引脚、从而与 USB2ANY 匹配。  

    这样、您应该能够使用 USB2ANY + CodeLoader 来控制 EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是令人难以置信的,我买了一个评估板,以节省时间,我是浪费在时间来启动板

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rafael、

    遗憾的是、LMX2433EVAL 是一款设计用于 CodeLoader 时代的旧得多的电路板、它不是一款高产量的电路板、也不是我们在 TICSPRO 中保持最佳的器件配置文件。  当并行端口变得模糊时,这就导致了线缆交叉问题。  TICSPro 确实对 LMX2433进行编程、但我们面临着电线交叉的挑战。

    在回读方面、无论您使用的是 TICSPRO 还是 USB2ANY、LMX2433芯片都不支持回读。  为了确认您是否正在与器件进行实际通信、最好切换锁定检测引脚或为器件加电和断电并观察电流变化。   

    总而言之、这些选项是:

    1. 使用 CodeLoader

    A.需要并行端口和并行端口电缆

    2.使用 TICSPRO

    A.实际上这确实支持 LMX2430、但...

    B.转换器板似乎不支持此功能、因此更容易使用"蓝线"CLK、DATA 和 LE。

    此致、
    迪安