This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:CDCM6208的问题

Guru**** 2845750 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03318, CDCE6214, LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1242413/cdcm6208-questions-of-cdcm6208

器件型号:CDCM6208
主题中讨论的其他器件:LMK03318CDCE6214LMK03328

尊敬的团队:

我们是否有任何时钟生成器可以满足以下规格?

一个开关二

双向

支持 PCIe CLK:100M

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy:

    "一切换两"和"双向"是什么意思? 根据您正在寻找的器件、LMK03318、LMK03328或 CDCE6214可能合适。

    您需要多少个输出时钟? 它仅适用于100MHz PCIe 吗?

    谢谢。
    卡德姆