This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:如何使用 PLLatinum 和 TiCS Pro 更改器件中的滤波器阶数

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1242453/lmk04832-how-to-changed-filter-order-in-device-using-pllatinum-and-tics-pro

器件型号:LMK04832

我能够在 PLLatinum 中设计环路滤波器(在本例中为 PLL2)。  我还学习了如何将 PLLatinum 设计添加到我的 TICS Pro 文件中()。

我的问题是:我如何知道该器件使用 TIC 配置为二阶或四阶环路滤波器(启用滤波器的内部元件)?  我没有在 REG 输出中看到任何其他寄存器更新。  此外、我在数据表中找不到任何用于滤波启用寄存器的参考。

如果您需要更多信息、请告诉我。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMK04832在 PLL2的环路滤波器中内置了固定的三阶和四阶元件。 在 PLL2上无法将此器件更改为四阶以外的状态。