This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2694-SEP:未使用 RFOUTB 的差分端接

Guru**** 2555100 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1242920/lmx2694-sep-differential-termination-for-unused-rfoutb

器件型号:LMX2694-SEP

我们将不使用 RFOUTB 并将 R44配置为对该输出断电。  数据表中的图8-7 (未使用输出的端接-差分)显示了如何使用11个器件来端接未使用输出... 11个部件!  是这样吗?  这些部件中的4个用于对将断电的未使用的缓冲放大器进行偏置。  这真的是端接和未使用的差分输出的正确方法吗、或者它是否只能是开路还是在差分引脚上有一个100欧姆的电阻器?  我们在设计中使用了其中3个、PCB 空间有限、因此最好尽可能减少部件。  谢谢、Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您说出这句话是正确的。  如果您关闭输出电源、您可以将引脚悬空。

    图中应仅显示"差分输出的端接"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您快速回复我的问题!