This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:正弦波 OSCIN

Guru**** 2760325 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1242948/lmx2595-sinewave-oscin

器件型号:LMX2595

大家好、第61页的数据表第8.1.2节指出、高转换率时钟输入可提供最佳性能。 如果我们使用正弦波输入、LMX2595是否仍能正常工作? 我们将馈送281.25 MHz 振荡器正弦波。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    除非电压摆幅非常小、否则200MHz 正弦波时钟的压摆率已经非常好。 确保时钟具有大约1Vpp - 2Vpp 的电压摆幅、然后 PLL 相位噪声不应降低。