This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:实施 FSK

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1242556/lmx2594-implement-fsk

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件: LMX2572

大家好、

LMX2594是否可用于 FSK 调制、以在两个频率点实现跳频? 需要配置哪些寄存器才能完成此操作? 您能否提供一个参考示例和一个计算示例?

这是为了在2572中实现 FSK 功能、但由于项目要求、只能使用2594。

提前感谢您。

罗艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    LMX2594不像 LMX2572那样包含 FSK 引擎。  

    LMX2594仍支持 FSK。  

    如果您只需要离散的2FSK 调制、您可以使用手动斜坡功能并切换 RampDir 引脚。

    如果需要 GFSK 等整形 FSK 调制、则需要持续对 N 分频器进行编程、类似于 LMX2552的 FSK SPI 模式。