This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK6D:最大输出电容值。

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK6C, LMK6D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1243148/lmk6d-max-output-capacitor-value

器件型号:LMK6D
主题中讨论的其他器件:LMK6C

您好!

正在添加2.2pF 电容器时、LMK6C (CMOS)规范。   LMK6D (LVDS)怎么样?   什么是 LMK6D (LVDS)器件上的输出负载电容器?

我知道 LMK6D (LVDS)规格基于100 Ω 终端、但我的客户询问 LMK6D (LVDS)上的最大输出电容值。  请告知我们。

谢谢、此致、
服部美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hattori-San、

    据我所知、CMOS 输出格式是特殊的、因为它不应驱动纯阻性负载、因此有效的 CMOS 接收器需要少量的内部/寄生电容。 这里选择了一个2.2pF 的值来表示负载电容、当 LMK6C 被测试时、在正常运行时、它不是应该连接到输出的元件。 客户很可能不需要在其系统中设计一个2.2pF 的电容器。 对于 LVDS 等差分格式、输出负载电容通常不是需要担心的问题、在输出端使用电容器的唯一原因是需要交流耦合。

    此致!

    Evan Su