This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32000:BQ32000

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ32000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1243116/bq32000-bq32000

器件型号:BQ32000

BQ32000中面临的问题。

在读取分寄存器(0x01)时、我们发现振荡器故障标志(OF)被设定、但是时间被适当递增。
根据数据表、如果设置了标志、则可以通过串行接口将其清零。
但是、正如我们观察到的、故障标志的发生是随机的

因此、我们需要知道以下提到的情况的可能结果

1.由于时间更新的很正确,如果我们没有清除振荡器故障标志寄存器(of)会发生什么情况。

2.是否必须清除标志?

3.如果发生故障标志的频率很高,该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thenmohi,

    只是提醒用户的位、不会触发任何东西来中断操作。 但是、如果您不清除此标志、它将保持为=1、并且您将失去实时监控功能。 当该标志检测到一些振荡问题时、会设置该标志。 您可以尝试设置此标志是否会在不同温度下频繁切换。 如果是这种情况、您可能遇到振荡问题。 从一些历史 E2E 文章中、有用户报告说更换晶振后、问题得到了解决。 值得一试