This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDC351:结温

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1242928/cdc351-junction-temperature

器件型号:CDC351

您好!

您能否提供 CDC351IDW 的结温?

谢谢!

詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    我们找了我们的缓冲器专家页面。 这是一款非常旧的产品、因此如果数据表中没有此类信息、可能很难找到该信息。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    基于鉴定数据。 125°C 是此器件的最高结温。 您能告诉您的器件应用用例吗? 因为对于工业用例、其环境温度为-40C 至85C、并考虑到 该器件的 Icc 电流和 θ JA。 此部件在 大约95C 的温度下工作。  

    此致!

    阿西姆