This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:CDCI6214的问题

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1243406/cdci6214-questions-of-cdci6214

器件型号:CDCI6214

尊敬的团队:

是否有任何方法(编程)可以调整输出压摆率和上升/下降时间?

我们在 Y2上有故障压摆率、在 Y3上有上升/下降时间。

Y2处的故障压摆率

Y3时的故障上升/下降时间

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy:

    首先、我应该注意-压摆率和上升/下降时间密切相关。 如果压摆率降低、并且电压差相同、则上升时间必须增加、它们成反比。

    我们为 LVDS 指定了典型的压摆率、而不是最小值或最大值-更好的方法是考虑为不同的输出格式设置 CDCI6214并根据需要使用外部元件。

    有关将 LVPECL 驱动器输出转换为接收器 LVDS 信号的示例、请参阅下图:

    这里的唯一区别是、LVPECL 驱动器侧不会使用150 Ω 电阻器。  

    LVPECL 摆幅符合标准、典型上升时间从657ps 降低至500ps -这一衰减足以满足标准。

    谢谢。

    卡德姆