This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820EVM:将10MHz 乘以100Mhz 的芯片是减少杂散的好方法

Guru**** 2812035 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820, LMK04832, LMK02000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1243390/lmx2820evm-chip-to-multiply-10mhz-to-100mhz-and-good-way-to-reduce-spurs

器件型号:LMX2820EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2820LMK04832LMK02000

您好!

在我所使用的系统中、我将获得10 MHz 的参考频率。  在 LMX 的评估板上、它需要100MHz。  您是否有一个可用于将10MHz 倍频至100MHz 的优质芯片 、从而用于驱动 LMX 上的基准?

此外、我们使用20MHz 参考运行器件、可以看到偏离载波的10MHz 杂散。  您是否知道减少杂散的好方法?

谢谢。

亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    LMX2820可以在10MHz、20MHz 或100MHz 下工作、问题是基准时钟频率会影响最大 进而影响 PLL 相位噪声。

    如果您无法更改时钟频率、至少需要找到方波和超低相位噪声时钟。 强烈建议使用方波、因为时钟的压摆率将影响 PLL 噪声。  

    为了将10MHz 时钟倍乘至100MHz 而不增加噪声、我们可以使用 PLL + VCXO 并将环路滤波器设置为几 Hz。 LMK02000是其中一个选项。 如果您的系统也需要其他时钟源、您可以考虑 LMK04832、它包含两个 PLL/PLL+VCO。 第一个 PLL 与外部100MHz VCXO 相结合、可将10MHz 转换为100MHz。 此时钟可用于驱动 LMX2820。 第二个 PLL+VCO 被用来生成其它高达3.2GHz 的时钟频率。

    采用10MHz 输入时、最大 可能的 FPD 为20MHz。 您的输出频率是多少? 如果在分数通道中运行合成器、则可能也会出现杂散输出。