This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM567C:最大检测带宽的计算

Guru**** 2928790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1243509/lm567c-caluculation-of-largest-detection-bandwidth

器件型号:LM567C

大家好、

我们如何了解最大检测带宽?

10[% of FO]表示 FO=400Hz,400Hz*10%=40Hz,带宽从380Hz 到420Hz。 这种理解是否正确?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamamoto-San:

    芯片用于在通带内存在输入信号时将饱和晶体管开关接地。 检测带宽决定了此通带。  

    在您的示例中、带宽是+/-5%。