This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832-SP:IBIS 模型未按预期运行

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1243022/lmk04832-sp-ibis-model-not-performing-as-expected

器件型号:LMK04832-SP

您好!

我正在使用 LMK04832-SP 执行一些仿真、使用 CLKoutx、LVDS_CO 模型对 LVDS 接收器产生了意想不到的结果。 该波形似乎未显示预期的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有 LMK04832-SP LVDS 输出连接到的网络原理图? 我们至少需要了解 与 LMK04832-SP 连接的网络、包括接收器的一些详细信息(即是否具有内部端接、自身的共模等)以及生成所含图的电压探头的位置。

    如果电源和负载之间有任何直流阻断电容器、您是否确保 仿真运行时间足够长、以使 直流阻断电容器上的任何平均直流偏置能够趋稳? 根据我的经验、IBIS 在确定串联电容器的正确初始直流失调方面非常差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMK 和 LVDS 接收器之间只有2"的传输线路。 LVDS 接收器具有内部端接电阻(100 Ω)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您将接收器替换为100Ω Ω 理想电阻器、仿真是否仍 具有奇怪的行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我使用100Ω Ω 理想电阻器时接收到的信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试在我的机器上设置这个(我使用了一个微带而不是带状线、但我认为这无关紧要、传输线路足够接近)、我看到了以下内容:

    我还尝试了200MHz 的性能、见过类似的性能(快速边缘、轻微振铃)、与您看到的完全不一样。

    我配置了 LMK04832-SP ibis 模型、以便 CLKout0中的一个引脚、另一个引脚为 CLKout0*、两个引脚都使用 LVDS_CO 模型。

    我记得我们 在 ibis 型号中发现了该器件的一个早期问题,并在某个时候将新版本上传到了网络。 我想知道您是否有过时的模型? 您是否可以尝试从 TI.com 重新下载模型并使用模型的新副本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,似乎 CLKouto*被设置为输出,而不是反转输出。 通常、将一个引脚设置为特定输出会相反。   

    结果如预期的那样发布,谢谢你 Derek!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太好了、我要将螺纹标记为已关闭。