This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK01000:VCC 太多。 什么是推论?

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1244158/lmk01000-too-many-vcc-what-are-the-diferences

器件型号:LMK01000

您好、E2E 专家!

你好。

1.请问不同的 VCC 名称有什么区别? VCC1、VCC2等。

2.它是内部连接的吗?

3.每个 Vcc 引脚有许多旁路电容器背后的原因是什么?

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VCC 不是内部连接、但您可以为它们提供相同的电压。

    其中之一是提供不同的输出。  如果输出以不同的频率运行、最好为这些输出进行一些隔离和去耦。

    如果所有输出的频率相同、则这种隔离不太重要、您可以将它们短接在一起。

    如果它们是不同的频率、则最好将它们隔离、以降低输出之间的串扰。

    在我们的评估板上、我们随处放置旁路电容器、避免在不同频率下输出出现最坏的情况