This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:占空比校正

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1244652/lmk04828-duty-cycle-correction

器件型号:LMK04828

您好!

在2020年5月修订的数据表第45页中、您可以通过两种方式激活占空比校正(DCC)、它们是:

1) 1)设置 DCLKoutX_MUX=1

2) 2)设置 DCLKoutX_MUX=3且  DCLKoutX_ADLY_MUX = 1

但是、在同一页底部给出的示例中、显示"DCLKoutX_MUX 设置为1、因此 DCLKoutX_MUX_ADJUST=0 、因为未启用 DCC。" 这不是与上述论点相矛盾吗? 如果 DCLKoutX_MUX=1、则启用 DCC、因此 DCLKoutX_MUX_ADJUST 应为1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、本示例中有一个拼写错误。 等式2是正确的,所以这个例子应该显示为"DCC"。 1:0=1"。 对于错误深表歉意。