This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCDB800:支持25MHz 输出

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCDB800, LMK00338

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1244058/cdcdb800-support-25mhz-output

器件型号:CDCDB800
主题中讨论的其他器件: LMK00338

您好、专家:  

我的客户希望将 CDCDB800同时用于25MHz 和 PCIe100MHz、但我们的数据表仅支持50MHz-250MHz。  

您能帮助说明我们无法支持25MHz 的原因、我们的 P2P 竞争对手可以支持25MHz 和25MHz (1-400MHz)、这是 9ZXL08x1E 数据表  

 

Br

CHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi:

    我们找了一位器件专家、但我不清楚您想要查找什么信息-您想从技术角度解释为什么此器件的最低频率为50MHz 吗?

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan

     我想知道我们是否可以支持25MHz 输出? 如果不是、为什么哪种规格会更差?

    Br

    CHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi:  

    CDCDB800针对 PCIe 100MHz 用例进行设计和测试。 它可以 在25 MHz 下工作、但我们尚未对 该器件进行更低频率下的特性描述、因此无法保证其具有附加抖动、启动时间等性能特性。 另一个选择是使用 LMK00338、这是另一个支持直流到400MHz 的8路输出 HCSL 缓冲器。  

    此致、  

    康纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:  

    客户不想再选择另一个 TI 解决方案、因为我们的 CDCDB800竞争对手可以支持这些25MHz 的频率、所以如果我们不能完全失去这个机会、客户还会将 TI DB800 aVL 代码分离为其他竞争对手的 P2P 解决方案、您能不能帮助与设计人员核对一下? 在25MHz 下、我们的上瘾抖动和启动时间将处于何种级别? 还有任何期望吗?

    Br

    CHI  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi:  

    我已将该讨论移至电子邮件、因此我要将该主题标记为已解决。  

    此致、  

    康纳