This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1102:CDCLVC1102

Guru**** 2923940 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1244201/cdclvc1102-cdclvc1102

器件型号:CDCLVC1102

您好!

将我的设计附加在一起、以供审核、

我需要为 DSP 的 RSCLK 引脚和编解码器的 BITCLK 提供24MHZ 时钟、该设计是否能正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Amrutha、

    我们有一位器件专家分页。 他将在7月4日假期后回到你。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Amrutha、

    可以降低容性负载和串联电阻以获得适当的摆幅。 时钟输入、您也可以看到接收器衰减。 我不会使用过多的容性负载、因为信号的上升和下降时间很短、并且会导致对尖锐边缘进行滤波。 您可以尝试5pF 的负载电容值。 此外、驱动器在3.3V 时的输出阻抗约为45欧姆。您只需串联添加5欧姆即可匹配传输线路阻抗。  

    请告诉我这是否解答了您的问题。

    此致!

    阿西姆