This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:将 GPS 时钟与 LMK05318B 同步

Guru**** 2533160 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1243678/lmk05318b-synchronizing-gps-clock-with-lmk05318b

器件型号:LMK05318B

大家好、

客户打算使用 LMK05318B 器件同步 GPS 模块的 PPS (每秒脉冲)时钟输出并为 FPGA 生成100MHz 时钟。

 有关此用途有3个具体问题:

  1. LMK05318B 是否可以实现此功能? 输出的100MHz 时钟是否与 PPS 时钟保持同步?

  2. 假设它们有两个单独的电路板、每个电路板都配备了 LMK05318B。 这两个电路板上由 LMK05318B 生成的100MHz 时钟是否可以视为同步? 或者、在假设 GPS 信号强的情况下、两个电路板上100MHz 时钟之间的频率和相位差是否相同和固定?

  3. 实现此功能需要哪些寄存器配置、可以参考哪些参考资料来获取更多信息?

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    我们有一位器件专家分页。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    1. 是的、也是的。 LMK05318B 是一款网络同步器;使用 DPLL 时、输出(100MHz)将锁定到基准(PPS 输入)并保持其同步。
    2. 如果两个器件锁定到同一基准 (例如 PPS)、则它们都将与该基准同步。  DPLL 的任务是更新 VCO 频率、以确保输出继续跟踪基准、这意味着跨器件的 DPLL 将持续工作以保持锁定到输入。
    3. 请下载 TICSPRO-SW。 我们在随附的 PDF 中提供了 LMK05318B 指南。

    e2e.ti.com/.../LMK05318B-TICS-Pro-GUI-Overview_5F00_april-25-2023.pdf

    此致、

    珍妮弗