This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:关于 LMK05028的寄存器设置。

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1237051/lmk05028-about-the-register-setting-of-lmk05028

器件型号:LMK05028

你好

我正在尝试将 OUT_4的输出设置为低电平。
然后、我想知道将 OUT_4输出设置为低电平的寄存器设置。

在我自己的电路中、LMK 器件由 IN_2的27MHz 信号以及 XO_P/N 的48MHz 信号供电。
上电后48MHz 时钟和27MHz 时钟振荡。
寄存器 R/W 可通过 I2C 连接到 LMK05028。

我已确认 OUT_4未通过寄存器设置降至低电平、而是为高阻态。
寄存器设置显示在随附的文件中。