This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214-Q1:SMPS/RF 设计人员希望设置该时钟发生器、以在启动时在 OUT0上输出参考时钟、可以进行 I2C 编程、并将其移交给命名的 SW/FW 设计器。

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1245794/cdce6214-q1-smps-rf-designer-wants-to-set-up-this-clock-generator-to-output-reference-clock-on-out0-on-startup-be-i2c-programmable-and-hand-off-to-sw-fw-designers-to-be-named

器件型号:CDCE6214-Q1

是否有关于启动时使用 EEPROM 默认页面的器件功能的现成参考?

我的工作环境不允许加载可能允许我查看各种预设效果的软件。

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John:

    您能否更详细地说明您在寻找什么?
    您只需知道默认 EEPROM 配置吗? 这是在 SECREF 上具有25MHz 参考频率且未启用 I2C 的4x100MHz LP-HCSL 时钟:

    谢谢。

    卡德姆