This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5111:计时看门狗

Guru**** 2928660 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5010, TPL5111, TPL5110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1244806/tpl5111-timing-watchdog

器件型号:TPL5111
主题中讨论的其他器件: TPL5110、TPL5010

我一直在寻找一种像 TPL5111 (但又相反)这样的 IC、它的作用类似于定时看门狗、用于对 MCU 进行硬复位。 在正常运行情况下、MCU 将通过对看门狗上的输入引脚进行脉冲以复位计时器来"移植"。 如果 MCU 卡在未知状态且未"移植"、则看门狗计时器将超时、并将 MCU 的 RESET 引脚拉至低电平以复位 MCU。  我能想到的最好的一个555计时器、其输出端与门为。 触发器(MCU 报告没问题)还会对555计时器进行复位、同时具有触发器输入和555输出的与门可对555的启动条件进行0V 整流。 我知道我已经解决了我自己的问题、但是有没有什么东西可以满足这一目的、并且将两者集成在一起并且消耗更低的功率?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!  
    支持纳米级计时器的应用工程师今天已经外出、但明天应该在办公室工作。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    感谢您的更新。

    我想 TPL5110/1是怎么做的。 将 DELAY/M_DRV 引脚设置为高电平会将计时器复位、但请确认我的理解会非常有用。

    此致、

    帕特里克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    很抱歉耽误你的问题。 我不确定我是否完全理解你的问题。 您 对 TPL5111工作原理的理解是正确的。 也可以在单稳模式下使用555计时器(仅使用 MCU 脉冲来复位计时器)、我只是不确定有必要使用与门- 使用与门将555恢复至其起始电压意味着555处于双稳态模式、此时的行为与开关的行为不同。 我个人推荐使用 TPL5010。 它与 TPL5111具有相同的功能、但还在每个间隔结束时具有唤醒输出脉冲。 它是来自 RESET 引脚的单独输出、如果 MCU 未"移植"、则将置位为低电平。