This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594PSEVM:询问有关 LMX2594PSEVM 评估套件的信息。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2594PSEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1244815/lmx2594psevm-inquiry-about-lmx2594psevm-evaluation-kit

器件型号:LMX2594PSEVM
主题中讨论的其他器件: LMX2594

我想在图2中将一个 LMX2594PSEVM 添加到图1中的 LMX2594PSEVM 评估套件、并在同步四个 LMX2594的同时执行以下评估。

请参见随附文件中的图示。

e2e.ti.com/.../Inquiry-about-LMX2594PSEVM-Evaluation-Kit_2E00_.pdf

①phase 调节

我希望同步四个 LMX2594s 并调整四个 LMX2594s 中每一个的相位或延迟时间。

②Amplitude 调节

我希望调整四个 LMX2594中每一个的振幅、同时同步四个 LMX2594。

③frequency 调节

保持4个 LMX2594同步并调整每个4个 LMX2594的频率

我希望 LMX2594在不同的频率下振荡。

①使用该 LMX2594PSEVM 评估套件和一个 LMX2594PSEVM、是否可以执行③ μ s 至 μ s 的实验?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ono-San:

    是的、这是可以实现的、但 同步分配基准时钟和同步信号时需要非常小心。

    设置电路板后、需要首先测量这些信号、以确保它们同时到达各个 LMX 器件、然后再尝试同步。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的 reply.e2e.ti.com/.../Inquiry-about-LMX2594PSEVM-Evaluation-Kit._2800_2_2900_.pdf

    请在下面提供①和②的信息。 

    ①Connection 方法1

    请告诉我在第一页上写的 A 部件连接器的连接位置。

    ②Connection 方法2

    您能否提供一个文档来显示本例中的连接信息?

    (__LW_AT__测试四个 LMX2594所需的连接信息)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ono-San:

    您可以在同一台 PC 上打开两个 TICS Pro、这样一台 PC 可以控制两块电路板。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    在同步运行中使用四个 LMX2594s 时、每次打开和关闭 LMX2594s 电源时、初始相位是否会改变?
    这是我在使用多个 LMX2594时的最大问题。 

    BestRegards 酒店
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ono-San:

    Vcc 上电将触发内部 POR 并复位器件、我们需要对所有寄存器进行编程、一旦对所有器件进行编程、我们就可以将其同步。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。
    我将购买评估板并试用一下。