This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594PSEVM:同步输出

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1241954/lmx2594psevm-simultaneous-output

器件型号:LMX2594PSEVM
主题中讨论的其他器件:LMX2594LMX2572

团队、您好!

查阅 EVM 用户指南、应通过 TicsPro 软件同时对两个 LMX2594合成器进行编程。通过 uWire 开关进行编程、开启器件电源、在两个器件上编程相同的寄存器、但只有一个 LMX2594输出在输出端生成信号。 能否 同时激活两个输出?

此致、
雷南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、

    您肯定可以将两个输出同时运行。  对于 EVM 软件、请确保两个输出都已加电并且 OUTB_PD=0。  我这么说是因为默认设置具有 OUTB_PD=1。  问题出在这里吗?

    此致、
    迪安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean、您好!

    感谢您的答复。 遗憾的是、我们对两个器件 OUTA_PD = 0和 OUTB_PD = 1进行编程、这应该只为 OUTA 输出加电。 这应该没问题、因为只有 OUTA 连接到输出 SMA 连接器。 但仍然只有 LMX A 的 OUTA 在其输出端产生信号。

    我们还能提供其他解决方案吗?

    此致、

    雷南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Renan:

    有两个合成器、但只有一个 SPI 接口、我们一次只能对一个合成器进行编程。 例如、若要对 U1进行编程、S1应开启。 确保编程后 LED 亮起。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    你好。 我们按照此过程操作、但一次只能有一个输出处于活动状态。
    首先、我通过 uWire 开关对 LMX2594 1进行编程、然后将其关闭、然后我为第二个 LMx2594打开开关并对其进行编程、一旦我对第二个开关进行编程、LMX2594就会失去输出信号。 能否 同时激活两个输出?

    此致、
    雷南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Renan

    对 LMX2594 2号进行编程后、哪一个损耗输出的 LED 都亮起?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Renan:

    我刚刚在实验室中尝试过、我可以从合成器获得输出。  

    需要注意的一点是、

    当您在 Vcc 上电后首次对其进行编程时、如果它没有锁定、请再次对 R0进行编程或再次对所有寄存器进行编程、它应该会锁定。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    请查看我们的客户回复:

    我已经在 Vcc 加电后用您的方式通过 TicsPro 对两个器件进行编程、既不锁定、只有 RFout1在输出端产生信号、然后我再次尝试对两个器件进行编程、而没有任何变化。

    以下是我正在使用的默认 Tics Pro 设置、唯一的区别是我使用的10 MHz 参考时钟应该没问题、因为所需的最低频率为5 MHz。

    此致、

    雷南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Renan:

    是10MHz 时钟正弦波吗? 电压摆幅是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    请参阅所附的基准信号屏幕截图。

    这可以视为怀疑硬件有故障。 在我们开发自己的硬件之前、我已经使用了 LMX2594、我们使用的参考信号与屏幕捕获图像中的相同、而且我们在频率锁定方面没有问题。 我还通过 LMX2572 合成器使用了相同的基准信号、但我们也遇到了任何问题。

    此致、

    雷南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Renan:

    当您在 LMX2594中启用输入倍频器后、时钟没有50%的占空比。

    您能否改善占空比或尝试不使用倍频器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    我曾尝试在两个 LMX2594上使用倍频器和差分信号、但输出频率始终是我在 TicksPro 中设置的1.5倍。

    此致、

    雷南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Renan:

    我不知道哪里出了问题。 您能否进行最后一次试用、使用外部100MHz 参考时钟、10dBm、看看您是否能将其锁定?