This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00338:如何通过最小/最大音量和 VOH 确定最小 VOD

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00338, CDCDB800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1245796/lmk00338-how-to-determine-minimum-vod-from-min-max-vol-and-voh

器件型号:LMK00338
主题中讨论的其他器件: CDCDB800

您好的专家

我正在使用 LMK00338进行设计、需要确定 HSCL 模式下的最小 VOD。

规格表列出了最小/最大 VOH 和 VOL、但没有列出 VOD。  

使用最小/最大 VOH/Vol 的实际组合来计算最小和最大 VOD?

此外、是否有办法确定 VOD 随温度的变化而变化? 在低温或高温下而不是在25°C 时、最小/最大 VOD 是多少?

感谢你的帮助。

此致、

吉姆 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、  

    VOD 的值通常在很大程度上取决于输出频率、温度和电源电压。 就最小 VOD 而言、最坏情况可能是在400MHz、高温、Vcco = 2.5V - 5%、这可能会 使最小 VOD 更接近(MIN_VOH - max_Vol)= 520mV - 150mV = 370mV。 但是、您不可能同时达到所有这些条件的实际效果。 您的系统是否需要特定的 VOD 最小/最大值? 另外、您计划使用什么频率?

    此致、  

    康纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢康纳

    您是否有任何可以通过60MHz 时钟和接近于最大推荐标准端接的 VCC 共享的预期摆幅数据?

    如果我们尚未获得此数据、 有人可以在 EVM 上测量该数据吗?

    是否有人还可以在相同条件下为 CDCDB800提供类似数据?

    谢谢!

    吉姆 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我将关闭此主题、因为我已经通过电子邮件提供了数据。 如有任何其他问题、我们可以通过电子邮件继续。

    此致!

    阿西姆