This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否有支持 I2C 和 SPI 的电平转换芯片、以及用于 SPI 电平转换的通信时钟在超过25MHz 时未失真?

Guru**** 2757755 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, TXU0304, SN74AXC4T774, LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1246526/is-there-a-level-conversion-chip-that-supports-i2c-and-spi-and-the-communication-clock-for-spi-level-conversion-is-not-distorted-above-25mhz

主题中讨论的其他器件:TXU0304SN74AXC4T774LSF0102、TXS0102

是否有支持 I2C 和 SPI 的电平转换芯片、以及用于 SPI 电平转换的通信时钟在超过25MHz 时未失真?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fang:

    请注意、SPI 用于推挽固定方向应用、而 I2C 用于开漏双向应用。

     谢谢、请参阅 SPI 的 TXU 或 AXC 系列(TXU0304 / SN74AXC4T774)和 I2C 的 LSF 或 TXS 系列(LSF0102/TXS0102)与电压转换应用快速参考类似。

    此致、

    迈克尔.