This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:技术支持

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1245167/lmx2594-technical-support

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件: LMX2572

您好!

 对于以下设置、LMX2594和 LMX2572的振幅不平衡(dB)和相位不平衡(度)是多少:

对于 LMX2594:

1)当被用作单端输出时、在 RFOUTAP 和 RFOUTBP 之间?

2)当被用作差分对时、在 RFOUTAP 和 RFOUTAM 之间?

3) 3)  当被用作差分对时、在 RFOUTBP 和 RFOUTBM 之间?

4)当两者都用作两个差分对时、在 RFOUTA 和 RFOUTB 之间?

此外、在 OUTx_PWR 寄存器的帮助下、可以改变输出功率的阶跃(dBm)是多少?

对于 LMX2572:

1)当被用作单端输出时、在 RFOUTAP 和 RFOUTBP 之间?

2)当被用作差分对时、在 RFOUTAP 和 RFOUTAM 之间?

3) 3)  当被用作差分对时、在 RFOUTBP 和 RFOUTBM 之间?

4)当两者都用作两个差分对时、在 RFOUTA 和 RFOUTB 之间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aishwarya:

    我们不会有这些数据。

    输出缓冲器 A 和 B 是相同的、理论上、振幅不平衡非常小(< 1dB)。 如果这两个输出都是直接 VCO 输出、则相位失衡也非常小(< 5ps)。

    输出功率控制不是数字式的、请使用数据表中的图表来确定输出功率级别与功率设置间的关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想为 RF_OUTA 和 RF_OUTB 提供 PULL_UP。 由于我提供了电感器上拉电阻、请确认指示的设置是否正确以匹配50欧姆阻抗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aishwarya:

    上拉电路正常工作、您可能需要调整电感值以优化输出功率。

    您可能需要更多 Vcc 旁路电容器、具体取决于您的 PCB 布局、在原理图中只有一个(C259)。