This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:在什么工作条件下需要校准 LMX2820?

Guru**** 2585125 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1245012/lmx2820-under-what-working-conditions-does-the-lmx2820-need-to-be-calibrated

器件型号:LMX2820
主题中讨论的其他器件:LMX2594LMX2595
您好! 
在什么工作条件下需要校准 LMX2820?
我将工作状态分为以下几种情况: 1.在频率扫描模式下、您是需要在每次频率变化时进行校准、还是需要在 VCO 内核变化时进行校准? 2.在单频工作模式下,设定频率后是否只需要校准一次? 当环境温度变化很大时、您是否需要重新校准?

谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Applo:

    更改 VCO 频率后(除非变化小于3MHz)、我们需要校准 VCO。  

    一旦 VCO 校准完成、并且 VCO 锁定到所需的频率、它将在有效温度范围内保持锁定、无需重新校准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,冯:

    After changing the VCO frequency (unless the change is less than 3MHz), we need to calibrate the VCO. 

    如果在1GHZ 频段中以1KHz 分辨率扫描频率、或者用于 
    它不关心频谱纯度、而更关心扫描时间、是否可能无法校准、
    或者有没有更好的解决方案?

    Once VCO calibration is complete and the VCO is locked to the desire frequency, it will remain lock over the valid temperature range, no re-calibration is required.

    如果基准时钟输入突然消失且锁定丢失、在重新输入基准时钟后、 
    我是否仍需要重新校准?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Applo:

    1kHz @ 1GHz --> 8kHz @ VCO、因此您无需校准。  

    器件锁定后、如果基准时钟被移除、将失去锁定。 基准时钟 恢复后、器件将再次恢复锁定、无需重新校准 VCO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fung:  

    您能详细解释一下这些参数是什么意思吗? 

    【1kHz @ 1GHz --> 8kHz @ VCO】

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Applo:

    您说过输出频率步长为1kHz、载波为1GHz。 VCO 的频率高8倍、因此 VCO 的步长为8kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我说的内容可能不是很清楚、就像这样、载波频率为9-10GHz、它在这个范围内以1kHz 的步长扫频、芯片是否需要在每次扫频点时进行校准? 
    如果应用不关心频谱纯度、而更关心扫描时间、是否有可能无法校准? 

    谢谢!



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Applo:

    VCO 频率下的1kHz 阶跃不需要校准。 但是、当您累积了几个 MHz 变化时、需要进行校准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fung,

    上述规则是否也适用于 LMX2595? 

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、LMX2594和 LMX2595也是如此。