This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:请查看原理图并有一些问题。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, ADS54J69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1246775/lmk04828-please-review-the-schematic-and-have-some-questions

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他器件: ADS54J69

尊敬的 TI 专家:

我的客户现在使用 ADS54J69测试 LMK04828。

但在验证 LMK04828的运行时会遇到问题。

您能否查看原理图并找到 LMK04828没有输出的原因?

-他们绘制的原理图与 ADS54J69 EVM 完全相同。

-检测到 Xilinx (2x100MHz)的输出,但未检测到 CLK/SYSREF 到 ADS54J69。

请检查原理图和设置、指导我进行测试。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:  
    从我能够看到的结果来看、我认为原理图没有直接出现任何问题...
    这是非常模糊的,如果你可以附上一个更干净的可搜索的 pdf ,这将会非常感谢。  


    此外、您能否附加客户配置文件? 最好是.tcs 文件? 这还有助于找出看不到任何输出的根本原因。 非常奇怪的是、客户根本看不到任何波形。

    此致、  

    维森特