This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2430:有关 VCO 与 LMX2430之间的阻抗匹配(MHz 频段)的信息

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1247717/lmx2430-information-on-impedance-matching-mhz-band-between-vco-and-lmx2430

器件型号:LMX2430

您好!  

从"相关问题"继续。

问题1:
关于 LMX2430 ULGA 封装的 FinRF 引脚和 OSCin 引脚的输入阻抗、预计在室温下可以有多大的阻抗变化?
此外、您能告诉我在高温(例如大约60°C)和低温(例如大约-20°C)环境中发生了多少变化吗?

问题2.
您能否为我们提供与 VCO 和 LMX2430之间的阻抗匹配(MHz 频带)相关的材料?

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    问题1: 我们不会得到这些信息。  

    问题2. 您可以使用表1中的阻抗信息来设计具有 VCO 的匹配网络。  

    实际上、一个简单的功率分配器就足够了。