This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:OutputP 和 OUTPUT N 具有相同的频率和状态0/1问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1247864/lmk03318-outputp-and-output-n-same-frequency-and-status0-1-question

器件型号:LMK03318

专家、您好!

我的客户想知道下面的问题、您能帮忙吗?

  1. CLK GEN LMK03318 OUTPUT_P 和 OUTPUT_N 可以输出相同的频率吗? (单端)
  2. LMK03318的引脚状态0和状态1是否可用作单端输出?

此致、

安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann!  

    是的、两个对内引脚可以输出 相同的频率  

    是的、状态引脚也可以输出3.3V SE 时钟。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个多么令人惊讶的答复啊!! 谢谢,文森特!