This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:CO 直接输出、通道分频器无法断电

Guru**** 2812035 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1247655/lmx2572-co-direct-output-channel-divider-couldn-t-be-powered-down

器件型号:LMX2572

大家好、

使用 CPLD 配置 LMX2572时、存在以下问题:

客户可以切换低于3.2GHz 的频率、但当尝试切换高于3.2GHz 的频率时、他们将获得该频率的预期"分频器"输出。 他们根据手册配置了 OUTA_MUX 和 OUTB_MUX、试图关闭通道分频器、但似乎无效。  

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    您是否会以 TICS Pro 格式提供寄存器配置?

    或者、使用 TICS Pro 生成配置并比较 TICS Pro 和客户代码之间的寄存器值。

    在这种情况下、问题很可能是由于客户代码错误造成的。

    TICS Pro 配置示例。

    寄存器值可在 Raw Register 选项卡中。 我们可以以文本格式导出寄存器值。