This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1108:未使用的输出终端

Guru**** 2908950 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1245533/cdclvc1108-unused-outputs-termination

器件型号:CDCLVC1108

您好!

我目前正在使用 CDCLVC1108进行设计、以将时钟信号分配给其他器件。 并不是要使用所有输出、因此我需要确切了解必须如何端接它们、以免它们影响电路。

此器件由3.3V 电源供电。 根据数据表、我认为适合 Vdd 到 GND 的100欧姆+ 100欧姆电阻分压器。  

这是否正确? 请提供详细信息。

此外、对于使用的输出、我们是否还需要在接收器电路侧使用此端接?

此致、

萨尔瓦多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Salvador,  

    CDCLVC1108的未使用输出 应保持悬空、以减少其对电路其余部分的影响。 在接收器侧、大多数 LVCMOS 接收器不需要任何端接、除非您 需要减小信号振幅或更改共模电压。 数据表的第9节包括一些典型应用的信息。 在图10中、100欧姆至 VCC+GND 分压器用于创建50欧姆线路端接、从而将接收器的振幅设置为约 0.5 * 3.3V。   

    此致、  

    康纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:  

    非常感谢您的及时响应、这消除了我的疑虑。

    此致、

    萨尔瓦多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Connor、

    我一直与同事讨论这个问题,但仍有一个问题。

    数据表建议使引脚保持断开状态。 没关系。 但是、EMI 会怎样呢? 时钟信号的频率约为90MHz、端接引脚是否有可能辐射到电路的其余部分? 是否还使用了一个端接具有辐射阻抗的引脚的轨道?  

    您如何解决该问题以避免 从 EMI 的角度对电路的其余部分产生影响? 对于未使用的输出、哪个特定端接最适合?

    此致、

    萨尔瓦多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Salvador,  

    我们尚未对此器件进行 EMI 测试、因此无法获得不同端接方案的数据。 不过、通常最好将引脚保持悬空、因为覆铜迹线本身会辐射噪声。 如果未使用的输出仍要连接到布线上、您可以端接到 RC 低通滤波器(例如1K 欧姆和10pF 电容器)、以减少高压摆率产生的 EMI 影响。

    在使用的输出上、您还可以增加串联电阻值以抑制输出、这也有助于降低输出压摆率和提高 EMI 性能。  

    此致、  

    康纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    现在我很清楚、我想我可以把这个问题解决。

    非常感谢。

    此致、

    萨尔瓦多