This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PLLATINUMSIM-SW:PLLATINUMSIM

Guru**** 1136200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1247392/pllatinumsim-sw-pllatinumsim

器件型号:PLLATINUMSIM-SW
您好!
我已在 MATLAB 中完成了 LP 滤波器设计、还在 PLLATINUMSIM 中复制了相同的设计、预计具有~相同的结果、C、R 值、但是、差异远大于预期。 我重新验证了 TI 书中引用的结果: https://www.ti.com/lit/ml/snaa106c/snaa106c.pdf、 该结果似乎也没有遵循这一点。
长话短说、如果技术支持能够详细说明/阐明 LP 滤波器值的设计方式、会很好。
软件中有一个选项:优化抖动或优化相位噪声、我想这也会影响 C 和 R 的值、但是、我不知道它们是如何根据软件本身进行计算的。
此致!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于我的书、deanbanerjeepll.com 上提供了一个较新的版本、可以从 Lulu press 订购。

    最可能的原因是它可能不是完全相同的设计。  如果滤波器具有 k 个组件、则需要 k 个约束条件。

    这就是为什么仅仅提供相位裕度和环路带宽不足以单独指定组件的原因。  PLLatinum Sim 使用:

    二阶滤波器:

    环路带宽、相位裕度、伽马

    3阶滤波器

    尽可能扩大 C3的环路带宽、相位裕度、伽马、T3/T1极比

    四阶滤波器:

    环路带宽、相位裕度、伽马、T3/T1极比、T4/T3极比、 C4最大值的限制

    请注意、对于四阶滤波器、有6个约束条件、但有7个组件、因此实际上可以有多个解决方案

    但对于二阶和三阶、它是唯一的。

    "最大限度地减小抖动"和其他设置会影响环路带宽、相位裕度、伽马、T3/T1比率、T4/T3比率 但不直接影响环路滤波器。

    此致、

    迪安