This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:100MHz 和12.8MHz 同步基准时钟

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214-Q1, LMK03318, CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1248333/cdce6214-100mhz-and-12-8mhz-synchronized-reference-clocks

器件型号:CDCE6214
主题中讨论的其他器件: LMK03318

大家好!

我需要生成彼此同步锁定的两个基准频率、以便可以运行 RFSoC 和射频收发器。 我需要一个100MHz 的参考时钟、另一个12.8MHz 的参考时钟、并且具有很好的精度。。。。我能使用 CDCE6214-Q1吗?您有什么其他建议吗? 是否存在针对这些频率的预先设定的部分?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcio:  
    您将无法同步100MHz 时钟和12.8MHz 时钟。  

    CLK 同步要求频率是彼此的整数倍。  

    第二个问题是 VCO CDCE6214限制在2.335至2.625GHz 范围内。 LMK03318是唯一一款能够生成将 VCO 频率向下分频至100MHz 和12.8MHz 所需的4800MHz VCO 频率的单个 PLL 器件。  

    此致、  

    维森特