This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:EEPROM 写入失败

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1246375/cdce6214-eeprom-write-failed

器件型号:CDCE6214
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

TI 您好

   在写入寄存器之后、PLL 被锁定并正确输出。 但方案的内容无法在 int EEPROM 中编程。 写入 EEPROM 第1页后、我回读 EEPROM 的内容、但这不等于寄存器的内容。

   因为前4个寄存器是只读的、所以我没有将它编程到 PLL。

u32 CDCE_regs[]={
//0x00550000,
//0x00540000,
//0x00530000、
//0x00520000、
0x00510004、
0x00500000、
0x004F0008、
0x004E1000、
0x004D0000、
0x004C0188、
0x004B8008、
0x004AA181、
0x00490000、
0x00484004、
0x00470006、
0x00460808、
0x0045A181、
0x00440000、
0x00434004、
0x00420006、
0x00410808、
0x0040A181、
0x003F0000、
0x003E4004、
0x003D0000、
0x003C6008、
0x003B8008、
0x003A502C、
0x00390000、
0x00380005、
0x0037001E、
0x00363400、
0x00350069、
0x00345000、
0x003340C0、
0x003207C0、
0x00310013、
0x003023C7、
0x002F0388、
0x002E0000、
0x002D4F80、
0x002C0318、
0x002B0051、
0x002A0002、
0x00290000、
0x00280000、
0x00270000、
0x00260000、
0x00250000、
0x00240000、
0x00230000、
0x00220000、
0x00210000、
0x00200000、
0x001F0000、
0x001E0064、
0x001D0000、
0x001C0000、
0x001B0004、
0x001A0000、
0x00190401、
0x00180F24、
0x00170000、
0x00160000、
0x00150000、
0x00140000、
0x00130000、
0x00120000、
0x001126C4、
0x0010921F、
0x000FA037,
0x000E0000、
0x000D0000、
0x000C0000,
0x000B0000,
0x000A0000、
0x00090000、
0x00080000、
0x00070C0D、
0x00060000、
0x00050000、
0x00040000、
0x00030000、
0x00020002、
0x00012310,
0x00003010、

};

// 1. 根据需要预配置器件、但串行接口使用模式除外。


for (I=0;I<0x52;I++)
{
REG_addr = CDCE_regs[I]>16;
数据= CDCE_regs[I]&0xFFFF;
cdce6214_WRITE_reg (reg_addr、data);
xil_printf ("写入 reg%d 0x%x\r\n "、reg_addr、data);
status =cdce6214_read_reg (reg_addr、Registered_read);
xil_printf ("读取 reg%d 0x%x\r\n "、reg_addr、reg_read);
xil_printf ("\r\n");

cdce6214_read_reg (0x07、Registered_READ);
if ((reg_read+1)== 1)
xil_printf ("pll 已锁定\r\n ");
否则
xil_printf ("PLL 已解锁\r\n ");

// 2. 向 RECAL 写入1可在该运行模式下校准 VCO。 R0[4]
cdce6214_WRITE_reg (0、(1<<4)||(1<<12));//位4 RECAL、位12 GPIO1_DIR_SEL

// 3. 选择 EEPROM 页面、使用 REGCOMMIT_PAGE 将寄存器设置复制到中。 R3[9]
cdce6214_WRITE_reg (3、1<<9);//写入 page1

// 4. 通过 EE_LOCK = x5、解锁 EEPROM 以进行写入访问。 R15[15:12]
cdce6214_WRITE_reg (15、5<<12);
USleep (1000);

// 5. 通过向 REGCOMMIT.R3[10]写入寄存器提交操作
cdce6214_WRITE_reg (3、(1<<9)||(1<<10));

xil_printf ("等待100ms 写入 eeprom_r\n");
usleep(100000 );

// 6. 通过向 UPDATE_CRC 写入1来强制 CRC 更新。 R3[12]
cdce6214_WRITE_reg (3、1<<12);

// 7. 回读在 NVMLCRC.R9中计算得出的 CRC
cdce6214_read_reg (9、&nvmscrc);
xil_printf ("read reg9 crc=0x%x\r\n"、nvmscrc);
// 8. 通过将0x3F 写入 NVM_WR_ADDR (R13[5:0])、然后将 CRC 值写入 NVM_WR_DATA (R14)、将读取的 CRC 值存储在 EEPROM 中
cdce6214_WRITE_reg (13、0x3f);
cdce6214_WRITE_reg (14、nvmscrc);
xil_printf ("write reg14 crc=0x%x and waiting 10ms\r\n"、nvmscrc);
USleep (10000);
xil_printf ("完成写入\r\n ");

//EEPROM 读取操作

void cdce6214_read_EEPROM (int addr、U16 *数据)
{
cdce6214_WRITE_reg (11、addr);//R11 NVM 读取地址
usleep (50000); //等待50ms
cdce6214_read_reg (12、data);

...

for (i=40;i<63;i++)
{
cdce6214_read_eeprom (I、&eeprom_data);
xil_printf ("EEPROM_%d]=%04x\r\n"、i、EEPROM_DATA);

我发现 EEPROM addr 40始终为0、因此我认为 EEPROM 写入失败、但我的操作有什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EEPROM[40]=0000
    EEPROM[41]=00EC
    EEPROM[42]=4000
    EEPROM[43]=2470
    EEPROM[44]=0200
    EEPROM[45]=0060
    EEPROM[46]=0000
    EEPROM[47]=0000
    EEPROM[48]=0000
    EEPROM[49]=0A22
    EEPROM[50]=1800
    EEPROM[51]=00D8
    EEPROM[52]=0000
    EEPROM[53]=0C50
    EEPROM[54]=0000
    EEPROM[55]=0C50
    EEPROM[56]=0000
    EEPROM[57]=0D10
    EEPROM[58]=0000
    EEPROM[59]=1100
    EEPROM[60]=0000
    EEPROM[61]=0000
    EEPROM[62]=0000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否对您系统中的 EEPROM 进行编程? 您是否能够将外部编程器件(USB2ANY)与 TICS Pro 一起使用来代替对 EVM 进行编程? 如果是、TICS Pro 方法是否有效?

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是,这个编程是我自己的系统、 我的系统中没有外部 I2C 接口、我通过写入 cdce6214的寄存器对器件进行了编程。 那么、您能支持一些示例设计以供参考吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Xiao,  
    我们没有这方面的任何参考设计。  

    但请查看随附的由 TICSpro 完成的 CDCE6214 EEPROM 脚本编程过程:  

    import time
    import clr
    clr.AddReference("System.Windows.Forms")
    from System.Windows.Media import SolidColorBrush,Colors,Color,LinearGradientBrush,ColorConverter
    from System.Windows import TextAlignment,VerticalAlignment,FontWeights
    from time import sleep,ctime,clock
    from System.IO import Directory, Path, File
    import re
    from System.Windows.Forms import DialogResult, MessageBox, MessageBoxButtons, MessageBoxIcon,OpenFileDialog,SaveFileDialog
    from INIParser import ConfigFileParser
    from System import Array,Byte
    import datetime
    from math import floor, pow, ceil
    from System.Threading import Thread
    
    global_gui_eeprom_and_reg_data = None         
    gDebug = True
    
    
    def dbg2txt(msg):
        global gDebug
        if gDebug:
            try:
                msg = str(msg)
                strFile = r"TT_debug.log"
                strDir = Path.GetDirectoryName(__file__)
                strFullPath = Path.Combine(strDir, strFile)
                fh = open(strFullPath,"a")
                fh.write(ctime() + "\t" + msg + "\n")
                fh.close()
                fh = None
            except IOError as errdetails:
                UpdateStatusBar("Log File Error: {%1}".format(errdetails.errno, errdetails.strerror))
    
    def BTN_EEP_REGCOMMIT_Update():
        iCRC = ReadParameterAndUpdateUI("nvmlcrc")
        UpdateStatusBar("EEPROM, Register Commit: inital read CRC %i"%iCRC)
        
        if eewriteconfirm(): 
            UpdateStatusBar("EEPROM, Register Commit: disable write protection.")
            ee_lock.iValue = 5; WriteParameter("ee_lock", ee_lock.iValue)
            Thread.Sleep(50)
            UpdateStatusBar("EEPROM, Register Commit: transfer register content.")
    
            regcommit.iValue = 1; WriteParameter("regcommit", regcommit.iValue)   
            
            Thread.Sleep(400)
            if oeimode.iValue == 1:              
                UpdateStatusBar("EEPROM, Register Commit: set interface mode bit.")
                iregc = ReadParameterAndUpdateUI("regcommit_page")
    
                iNVMadr = 16 + iregc * 24                                           
                WriteParameter("nvm_rd_addr", iNVMadr)
                iWork = ReadParameterAndUpdateUI("nvm_rd_data")
                if iWork % 2 == 0:                                                 
                    iWork += 1
                    WriteParameter("nvm_wr_addr",iNVMadr)
                    WriteParameter("nvm_wr_data",iWork)
                    waitonly(0.05)
    
            ReadAllRegisters()
            UpdateStatusBar("EEPROM, Register Commit: refresh CRC.")
            
            update_crc.iValue = 1; WriteParameter("update_crc", update_crc.iValue)  
            check_nvm_busy_time_start = time.clock()
            check_nvm_busy_time_stop = check_nvm_busy_time_start
            is_nvm_busy = ReadParameterAndUpdateUI("nvmbusy")
            while 1 == is_nvm_busy and (check_nvm_busy_time_stop - check_nvm_busy_time_start) < 3:
                check_nvm_busy_time_stop = time.clock()
                is_nvm_busy = ReadParameterAndUpdateUI("nvmbusy")
                
            if 1 == is_nvm_busy:
                UpdateStatusBar("WARNING, after 3 seconds, EEPROM is still busy!  Aborting.")
            else:
                UpdateStatusBar("EEPROM no longer busy.  Done commit.")
            iCRC = ReadParameterAndUpdateUI("nvmlcrc")
            if iCRC == -1:
                UpdateStatusBar("EEPROM, Register Commit: reading CRC from device failed.")
                iCRC = 0 
            else:
                UpdateStatusBar("EEPROM, Register Commit: readback CRC %i" % iCRC)
                
            WriteParameter("nvm_wr_addr", 63)           
            WriteParameter("nvm_wr_data", iCRC)
            
            Thread.Sleep(50)
            
            regcommit.iValue = 0
            update_crc.iValue = 0
            ee_lock.iValue = 10
            UpdateStatusBar("EEPROM, Register Commit: re-enable write protection. Done.")
    
    def BTN_EEP_DIR_WRITE2DEVICE_Update():
        filename = eeselectfile()
        if filename:
            eewritefile(filename)
    
    def BTN_EEP_DIR_READ2FILE_Update():
        dialog = SaveFileDialog()
        dialog.Filter = "All Files (*.*)|*.*|EEPROM HEX Files (*.hxt)|*.hxt"
        dialog.FilterIndex = 2
        dialog.Title = "Export Unit EEPROM to HEX Image"
        if dialog.ShowDialog() == DialogResult.OK:   
            eeprom_and_regs = eeprom_to_eeprom_data()
            if eeprom_and_regs != None:
                dump_string = create_eeprom_dump_string(*eeprom_and_regs)
            
                fh = open(dialog.FileName,"w")
                fh.write(dump_string)
                fh.close()
                
                UpdateStatusBar("EEPROM file saved (" + dialog.FileName+ ")")
            else:
                UpdateStatusBar("Failed to get data to save int (" + dialog.FileName + ")")
        else:
            UpdateStatusBar("EEPROM read aborted (" + dialog.FileName + ")")
        pass
    
    def eeselectfile(open_true_or_save_false=True):
        if open_true_or_save_false:
            dialog = OpenFileDialog()
        else:
            dialog = SaveFileDialog()
        dialog.Filter = "All Files (*.*)|*.*|EEPROM HEX Files (*.hxt)|*.hxt"
        dialog.FilterIndex = 2
        dialog.Title = "Select EEPROM Image"
        if dialog.ShowDialog() == DialogResult.OK:
            return dialog.FileName
            
        return None
    
    def eewritefile(filename):
        if eewriteconfirm():
            waitval = 0.01
            iCRCfromFILE = 0
            iCRC = 0
            UpdateStatusBar("Writing EEPROM File " + filename)
            ee_lock.iValue = 5; WriteParameter("ee_lock", ee_lock.iValue)
            eewait(waitval)
            
            strHXT = ""
            if len(filename) > 4:
                fh = open(filename,"r")
                for line in fh:
                    strHXT = strHXT + line
                fh.close()
                lHXT = re.findall(r'([0-9][0-9])\t0x([0-9A-Fa-f][0-9A-Fa-f][0-9A-Fa-f][0-9A-Fa-f])\t([0-9][0-9]*)',strHXT)
                if len(lHXT)==64:
                    liEE = []
                    for i in range(0,64):
                        if len(lHXT[i])==3:
                            liEE.append(int(lHXT[i][1][0:2],16))
                            liEE.append(int(lHXT[i][1][2:4],16))
                        else:
                            dbg2txt('hxt format issue len=' +str(len(lHXT[i])) + ' '+str(lHXT[i]))
                    dbg2txt(str(len(liEE)) +' '+ str(liEE))
                    lCRC = jedec_crc16(liEE,int(lHXT[0][2]),True)
                    dbg2txt("reg2ee calc CRC vs NVMSCRC " + '{:#06x}'.format(lCRC[0]) + ":" + '{:#06x}'.format(lCRC[1]))
                    for i in range(0,64):
                        if len(lHXT[i])==3:
                            WriteParameter("nvm_wr_addr",int(lHXT[i][0]))
                            eewait(waitval)
                            if i==63:
                                iCRCfromFILE = int(lHXT[i][2])
                                WriteParameter("nvm_wr_data",iCRCfromFILE)
                            else:
                                WriteParameter("nvm_wr_data",int(lHXT[i][2]))
                            eewait(waitval)
                else:
                    UpdateStatusBar("HXT File doesn't have 64 words. Canceled.")
                    g.retval = g.retval & False
                eewait(0.1)
                WriteParameter("update_crc",1)
                eewait(waitval)
                iCRC = int(ReadParameter("nvmlcrc"))
                strlivecrc = '{:#06x}'.format(iCRC)
                eewait(waitval)
                UpdateStatusBar("EEPROM written, CRC of FILE / DEVICE / CRCERR " + '{:#06x}'.format(iCRCfromFILE) + " / " + strlivecrc + " / " + '{:#06x}'.format(int(ReadParameter("nvmcrcerr"))))   
        pass
    
    def eewriteconfirm():
        retval = MessageBox.Show("Do you really want to write to the EEPROM?", "Confirmation", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question)
        if retval == DialogResult.Yes:
            retval = True
        else:
            retval = False
        return retval
    
    def eewait(val):
        retval = 0
        rb = 1
        tDiff = 1
        while rb == 1 and tDiff >= 0.008 and retval > 0:
            tBefore = clock()
            sleep(val)
            rb = int(ReadParameter("nvmbusy"))
            tAfter = clock()
            tDiff = tAfter - tBefore
            retval += 1
        return retval
    
    def waitonly(val):
        retval=0
        tDiff = 0.0000001
        while tDiff <= val:
            tBefore = clock()
            sleep(val)
            tAfter = clock()
            tDiff = tAfter - tBefore
            retval +=1
        return retval
    
    def rbwait(val,bitfield,bUI=True):
        retval=-1
        tDiff = 0.000001
        while tDiff <= val:
            tBefore = clock()
            sleep(val)
            tAfter = clock()
            tDiff = tAfter - tBefore
        if bUI:
            retval = ReadParameterAndUpdateUI(bitfield)
        else:
            retval = ReadParameter(bitfield)
        return retval
    
    def jedec_crc16(lEEPROM,iFileCRC,bCheckFileCRC):
        retval = [-1,-1] 
        ilen = len(lEEPROM)
        if ilen:
            iCRC = 0x0000
            iVal = 0x0000
            iStr = ""
            for i in range(0,ilen-1):       
                iVal = lEEPROM[i] ^ iCRC
                jCRC = 0
                iRST = 0
                iPOL = 0x1021
                iStr = iStr + '{:#06x}'.format(lEEPROM[i])+"\t"+'{:#06x}'.format(iVal) + "\t"
                for j in range(0,16):
                    iRST = MSB(iVal) ^ MSB(jCRC)
                    jCRC = (jCRC <<1 ) & 0xFFFF
                    if iRST:
                        jCRC = jCRC ^ iPOL
                    iVal = iVal << 1
                iCRC = jCRC
                iStr = iStr + str(i)+"\t"+ '{:#06x}'.format(lEEPROM[i])+"\t"+'{:#06x}'.format(iCRC) + "\n"
            retval[0] = iCRC & 0xFFFF
            dbg2txt(iStr)
            if bCheckFileCRC:
                retval[1] = iFileCRC & 0xFFFF
            dbg2txt('JEDEC CRC: ' + '{:#06x}'.format(retval[0]) + ' / '+'{:#06x}'.format(retval[1]))
        else:
            dbg2txt("jedec crc - image length mismatch " + str(len(lEEPROM)))
        return retval
    
    def MSB(val):
        retval = 0
        if val & 0x8000:
            retval = 1
        return retval
    
    def create_eeprom_dump_string(eeb, eep0, eep1, other_regs=None):
        if other_regs:
            lbf, l = other_regs
        else:
            lbf = []
            l = []
        
        
        file_string = "----- CDCE6214-Q1 EEPROM HEX TEXT FILE ------\n"
        file_string += "Header Info\t" + ctime()+"\n"
        ilen = len(l)
        for i in range(0,ilen):
            file_string += lbf[i] + "\t" + '{:#06x}'.format(int(l[i])) +"\n"
        file_string += "\n----- BASE   PAGE 0 ------\n"
        i=0
        for word in eeb:
            file_string += '{:#02d}'.format(i) + '\t' +  '{:#06x}'.format(int(word))+ '\t'+ str(int(word))+'\n'
            i +=1
        file_string += "\n----- CONFIG PAGE 0 ------\n"
        for word in eep0:
            file_string += '{:#02d}'.format(i)+ '\t' +  '{:#06x}'.format(int(word)) + '\t' + str(int(word))+ '\n'
            i +=1
        file_string += "\n----- CONFIG PAGE 1 ------\n"
        for word in eep1:
            file_string += '{:#02d}'.format(i)+ '\t' + '{:#06x}'.format(int(word))+ '\t' +  str(int(word))+ '\n'
            i +=1
        file_string += "----- END EEPROM HEX TEXT FILE ------"
    
        return file_string
    
    
    def bRead_from_NVM_DAT_Update():
        UpdateStatusBar("About to readback nvm_rd_data")
        ReadParameterAndUpdateUI("nvm_rd_data")
    
    def registers_to_eeprom_data():
        return []
    
    def eeprom_to_eeprom_data():
        l = []
        eeb  = []
        eep0 = []
        eep1 = []
        lbf = ["nvmbusy","nvmcrcerr","nvm_wr_error","nvm_rd_error","nvmlcrc","nvmscrc","nvm_rd_addr","nvm_rd_data","nvm_wr_addr","nvm_wr_data"]
        for bf in lbf:
            l.append(ReadParameter(bf))
            
        UpdateStatusBar("Reading EEPROM... please wait.")
        for i in range(0, 16):
            WriteParameter("nvm_rd_addr",i)
            eeb.append(ReadParameter("nvm_rd_data"))
            eewait(0.005) 
        for i in range(16, 40):
            WriteParameter("nvm_rd_addr",i)
            eep0.append(ReadParameter("nvm_rd_data"))
            eewait(0.005) 
        for i in range(40,64):
            WriteParameter("nvm_rd_addr",i)
            eep1.append(ReadParameter("nvm_rd_data"))
            eewait(0.005) 
        UpdateStatusBar("EEPROM read done.")
        
        return (eeb, eep0, eep1, (lbf, l))
    
    
    def bCalc_GUIEE_CRC_Update():
        calc_guieeprom_crc(*global_gui_eeprom_and_reg_data)
    
    def calc_guieeprom_crc(eeb, eep0, eep1, other_regs=None):
        print ("calc_guieeprom_crc")
        try:
            if 64 != len(eeb) + len(eep0) + len(eep1):
                UpdateStatusBar("Error, eeprom data is 64 words long")
                return None
        except:
            UpdateStatusBar("Error, not ready to calculate CRC")
            return None
        
        liEE = []
        for eeprom_page in [eeb, eep0, eep1]:
            for val in eeprom_page:
                liEE.append((val >> 8) & 0xff)
                liEE.append(val & 0xff)
            
        lCRC = jedec_crc16(liEE, eeb[0], True)
        
        UpdateStatusBar("Calcualted CRC as {}".format(lCRC))
        UpdateStatusBar("Calcualted CRC as %04x : %04x" % (lCRC[0], lCRC[1]))
    
    
    def eeprom_data_to_eeprom(eeb, eep0, eep1, other_regs=None):
        if other_regs:
            lbf, l = other_regs
        else:
            lbf = []
            l = []
        waitval = 0.01
        iCRCfromFILE = 0
        iCRC = 0
        UpdateStatusBar("Writing EEPROM")
        ee_lock.iValue = 5; WriteParameter("ee_lock", ee_lock.iValue)
        eewait(waitval)
    
        listEE = []
        listEE.extend(eeb)
        listEE.extend(eep0)
        listEE.extend(eep1)
        
        if len(listEE)==64:
            liEE = []
            for val in listEE:
                liEE.append((val >> 8) & 0xff)
                liEE.append(val & 0xff)
            
            lCRC = jedec_crc16(liEE, listEE[0], True)
            dbg2txt("reg2ee calc CRC vs NVMSCRC " + '{:#06x}'.format(lCRC[0]) + ":" + '{:#06x}'.format(lCRC[1]))
            dbg2txt("reg2ee eeprom_data crc = 0x%x" % listEE[63])
            dbg2txt("reg2ee calculated crc = {}".format(lCRC))
            iCRCfromFILE = listEE[63]
            for i, val in enumerate(listEE):
                WriteParameter("nvm_wr_addr", int(i))
                eewait(waitval)
                WriteParameter("nvm_wr_data", val)
                eewait(waitval)
        else:
            UpdateStatusBar("HXT File doesn't have 64 words. Canceled.")
            g.retval = g.retval & False
            
        eewait(0.1)
        WriteParameter("update_crc",1)
        eewait(waitval)
        iCRC = int(ReadParameter("nvmlcrc"))
        strlivecrc = '{:#06x}'.format(iCRC)
        eewait(waitval)
        UpdateStatusBar("EEPROM written, CRC of FILE / DEVICE / CRCERR " + '{:#06x}'.format(iCRCfromFILE) + " / " + strlivecrc + " / " + '{:#06x}'.format(int(ReadParameter("nvmcrcerr"))))   
    
        ee_lock.iValue = 10;
    
    def eeprom_data_to_file(filename, eeb, eep0, eep1, extra):
        lines = []
        lines.append("CDCE6214-Q1 EEPROM export\n")
        lines.append("Design Name: {}\n".format(tc_DESIGNNAME.sValue))
        lines.append("Design Notes: {}\n".format(mtc_USERNOTES.sValue))
        lines.append(create_eeprom_dump_string(*global_gui_eeprom_and_reg_data))
        
        f = open(filename, "w")
        if f:
            f.writelines(lines)
            UpdateStatusBar("Wrote data to {}".format(filename))
            f.close()
        else:
            UpdateStatusBar("Failed to write to {}".format(filename))
    
    
    
    def file_to_eeprom_data(filename):
        iCRCfromFILE = 0
        iCRC = 0
        UpdateStatusBar("Loading EEPROM File " + filename)
        
        strHXT = ""
        if len(filename) > 4:
            fh = open(filename,"r")
            for line in fh:
                strHXT = strHXT + line
            fh.close()
            lHXT = re.findall(r'([0-9][0-9])\t0x([0-9A-Fa-f][0-9A-Fa-f][0-9A-Fa-f][0-9A-Fa-f])\t([0-9][0-9]*)',strHXT)
            if len(lHXT)==64:
                liEE = []
                for i in range(0, 64):
                    if len(lHXT[i]) == 3:
                        liEE.append(int(lHXT[i][1][0:2],16))
                        liEE.append(int(lHXT[i][1][2:4],16))
                    else:
                        dbg2txt('hxt format issue len=' +str(len(lHXT[i])) + ' '+str(lHXT[i]))
                dbg2txt(str(len(liEE)) +' '+ str(liEE))
                lCRC = jedec_crc16(liEE,int(lHXT[0][2]),True)
                dbg2txt("reg2ee calc CRC vs NVMSCRC " + '{:#06x}'.format(lCRC[0]) + ":" + '{:#06x}'.format(lCRC[1]))
                
                eeb = []
                eep0 = []
                eep1 = []
                for i in range(0, 16):
                    if len(lHXT[i])==3:
                        eeb.append(int(lHXT[i][2]))
                    else:
                        UpdateStatusBar("Critical error reading in file.  Should have 3 sets of data at index %d" % i)
                        return False
    
                for i in range(16, 40):
                    if len(lHXT[i])==3:
                        eep0.append(int(lHXT[i][2]))
                    else:
                        UpdateStatusBar("Critical error reading in file.  Should have 3 sets of data at index %d" % i)
                        return False
    
                for i in range(40,64):
                    if len(lHXT[i])==3:
                        eep1.append(int(lHXT[i][2]))
                    else:
                        UpdateStatusBar("Critical error reading in file.  Should have 3 sets of data at index %d" % i)
                        return False
                        
                iCRCfromFILE = int(lHXT[63][2])
                        
            else:
                UpdateStatusBar("HXT File doesn't have 64 words. Canceled.")
                return None
                
            UpdateStatusBar("EEPROM loaded, CRC of FILE: " + '{:#06x}'.format(iCRCfromFILE) )
            return (eeb, eep0, eep1, None)
    
    
    def bREG2GUIEEPROM_Update():
        """
        Convert registers to EEPROM map.
        """
        
        UpdateStatusBar("Creating GUI EEPROM from registers")
        
        eeprom_and_regs = registers_to_eeprom_data()
        
        tp = tics_pro_ini()
        
        global global_gui_eeprom_and_reg_data
        global_gui_eeprom_and_reg_data = eeprom_and_regs
        
        thestr = create_eeprom_dump_string(*eeprom_and_regs)
        mtc_EEPROMdump.sValue = thestr
    
    def bEEPROM2GUIEEPROM_Update():
        """    
        """
        eeprom_and_regs = eeprom_to_eeprom_data()
        eeb, eep0, eep1, extra = eeprom_and_regs
        thestr = create_eeprom_dump_string(eeb, eep0, eep1, extra)
        mtc_EEPROMdump.sValue = thestr
        
        global global_gui_eeprom_and_reg_data
        global_gui_eeprom_and_reg_data = (eeb, eep0, eep1, extra)
        
      
    def bGUIEEPROM2EEPROM_Update():
        if None == global_gui_eeprom_and_reg_data:
            UpdateStatusBar("Load eeprom data first")
        else:
            UpdateStatusBar("Writing EEPROM data to EEPROM")
            eeprom_data_to_eeprom(*global_gui_eeprom_and_reg_data)
    
    def bEXPORT_EEPROM_FILE_Update():
        pass
    
    def bIMPORT_EEPROM_FILE_Update():
        filename = eeselectfile()
        if filename:
            eeb, eep0, eep1, extra = file_to_eeprom_data(filename)
            
            global global_gui_eeprom_and_reg_data
            global_gui_eeprom_and_reg_data = (eeb, eep0, eep1, extra)
    
            thestr = create_eeprom_dump_string(eeb, eep0, eep1, extra)
            mtc_EEPROMdump.sValue = thestr
    
    def bEXPORT_EEPROM_FILE_Update():
        filename = eeselectfile(open_true_or_save_false = False)
        if filename:
            eeprom_data_to_file(filename, *global_gui_eeprom_and_reg_data)
            UpdateStatusBar("Wrote GUI EEPROM data to {}".format(filename))
        
    def bUpdate_ee_status_bits_Update():
        UpdateStatusBar("Updating the 5 controls...")
        ReadParameterAndUpdateUI("nvmcrcerr")
        ReadParameterAndUpdateUI("nvmbusy")
        ReadParameterAndUpdateUI("nvm_rd_error")
        ReadParameterAndUpdateUI("nvmscrc")
        ReadParameterAndUpdateUI("nvmlcrc")
        
        
    

    使用 CDCE6214 DS 的第33/34页了解如何对 EEPROM 进行编程:  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,维森特

      TICSpro 的脚本很有用 、但是仍然有一些问题。

    def BTN_EEP_REGCOMMIT_Update():
        iCRC = ReadParameterAndUpdateUI("nvmlcrc")
        UpdateStatusBar("EEPROM, Register Commit: inital read CRC %i"%iCRC)
        
        if eewriteconfirm(): 
            UpdateStatusBar("EEPROM, Register Commit: disable write protection.")
            ee_lock.iValue = 5; WriteParameter("ee_lock", ee_lock.iValue)
            Thread.Sleep(50)
            UpdateStatusBar("EEPROM, Register Commit: transfer register content.")
    
            regcommit.iValue = 1; WriteParameter("regcommit", regcommit.iValue)   
            
            Thread.Sleep(400)
            if oeimode.iValue == 1:              
                UpdateStatusBar("EEPROM, Register Commit: set interface mode bit.")
                iregc = ReadParameterAndUpdateUI("regcommit_page")
    
                iNVMadr = 16 + iregc * 24                                           
                WriteParameter("nvm_rd_addr", iNVMadr)
                iWork = ReadParameterAndUpdateUI("nvm_rd_data")
                if iWork % 2 == 0:                                                 
                    iWork += 1
                    WriteParameter("nvm_wr_addr",iNVMadr)
                    WriteParameter("nvm_wr_data",iWork)
                    waitonly(0.05)
    
            ReadAllRegisters()
            UpdateStatusBar("EEPROM, Register Commit: refresh CRC.")
            
            update_crc.iValue = 1; WriteParameter("update_crc", update_crc.iValue)  
            check_nvm_busy_time_start = time.clock()
            check_nvm_busy_time_stop = check_nvm_busy_time_start
            is_nvm_busy = ReadParameterAndUpdateUI("nvmbusy")
            while 1 == is_nvm_busy and (check_nvm_busy_time_stop - check_nvm_busy_time_start) < 3:
                check_nvm_busy_time_stop = time.clock()
                is_nvm_busy = ReadParameterAndUpdateUI("nvmbusy")
                
            if 1 == is_nvm_busy:
                UpdateStatusBar("WARNING, after 3 seconds, EEPROM is still busy!  Aborting.")
            else:
                UpdateStatusBar("EEPROM no longer busy.  Done commit.")
            iCRC = ReadParameterAndUpdateUI("nvmlcrc")
            if iCRC == -1:
                UpdateStatusBar("EEPROM, Register Commit: reading CRC from device failed.")
                iCRC = 0 
            else:
                UpdateStatusBar("EEPROM, Register Commit: readback CRC %i" % iCRC)
                
            WriteParameter("nvm_wr_addr", 63)           
            WriteParameter("nvm_wr_data", iCRC)
            
            Thread.Sleep(50)
            
            regcommit.iValue = 0
            update_crc.iValue = 0
            ee_lock.iValue = 10
            UpdateStatusBar("EEPROM, Register Commit: re-enable write protection. Done.")

    1.当向 REGCOMMIT 位写入1时、我应该设置位9 REGCOMMIT_PAGE 吗? 因为 R3有很多位、所以我无法仅访问 R3寄存器的一个位。

    2.  IS_NVM_BUSY = ReadParameterAndUpdateUI ("nvmbusy")、 如何访问此位? 无法找到 NVM 忙标志?

    3.   

     

            regcommit.iValue = 0
            update_crc.iValue = 0
            ee_lock.iValue = 10
            UpdateStatusBar("EEPROM, Register Commit: re-enable write protection. Done.")

       该代码会写入寄存器吗?

    4.我不能忍受下面的代码

      if oeimode.iValue == 1:              
                UpdateStatusBar("EEPROM, Register Commit: set interface mode bit.")
                iregc = ReadParameterAndUpdateUI("regcommit_page")
    
                iNVMadr = 16 + iregc * 24                                           
                WriteParameter("nvm_rd_addr", iNVMadr)
                iWork = ReadParameterAndUpdateUI("nvm_rd_data")
                if iWork % 2 == 0:                                                 
                    iWork += 1
                    WriteParameter("nvm_wr_addr",iNVMadr)
                    WriteParameter("nvm_wr_data",iWork)
                    waitonly(0.05)

    最重要的是、这些脚本与数据表9.5.2.3.1寄存器提交流程中所述的程序大不相同。  

    在寄存器提交流程中、器件寄存器中的所有位都被复制到 EEPROM 中。 建议的
    流量为:
    1.根据需要预配置器件,但使用模式的串行接口除外。
    2.向 RECAL 写入1可在该运行模式下校准 VCO。
    3.选择 EEPROM 页、使用 REGCOMMIT_PAGE 将寄存器设置复制到中。 //R3[9]
    4.通过 EE_LOCK = x5、解锁 EEPROM 以进行写入访问。
    5.通过向 REGCOMMIT 写入1来开始寄存器提交操作。 //R3[10]、 这是否意味着 WRITE_reg (3、1<<10)?
    6.通过向 UPDATE_CRC 写入1来强制执行 CRC 更新。
    7.读回计算出的 CRC 到 NVMLCRC。
    8.通过将0x3F 写入 NVM_WR_ADDR、然后将 CRC 值写入到、将读取的 CRC 值存储到 EEPROM 中
    NVM_WR_DATA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Xiao,  
    1.是、如果您要使用 EEPROM 的 page1、请将位9设置为1'h。  

    2. Nvmbusy 是一个位,但它是保留的。  

    3、是的、它会更新 CRC 值寄存器并 将 EELOCK 设置为高电平以防止意外编程。  

    4.这会将器件置于引脚模式、从而禁用 I2C 接口。 第二部分是在器件处于引脚模式时完成的、因此您无法与器件通信。 它必须直接通过 NVMadr/NVMDATA 写入。

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但我仍然不知道我的编程流程出了什么问题,

    函数  cdce6214_WRITE_REG(reg_address, reg_data)被用于 I2C 写寄存器, 我按照编程方法进行了更新,但失败了,你能帮我找出 问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Xiao,  
    您是否偶然拥有 EVM? 我建议通过 TICSpro GUI 对 EVM 上的 IC 进行编程、然后将现在编程的 CDCE6214传输到您的系统。

    此致、  

    维森特