This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM7005-SP:LVTTL 或 LVCMOS 输入/输出

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1C1103, LMK04832-SP, CDCM7005-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1245955/cdcm7005-sp-lvttl-or-lvcmos-input-output

器件型号:CDCM7005-SP
主题中讨论的其他器件:LMK1C1103LMK04832-SP

团队成员

您能否确认器件是否支持 LVTTL 输入/输出或 LVCMOS 输入/输出作为默认条件?

此致、

高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noriyuki:
    此器件支持 LVPECL 或 LVCMOS 输入。

    此致

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vicente,

    似乎该器件  在默认条件下仅支持 LVPECL。 需要更改寄存器以支持 LVCMOS 输入/输出。  

    您能否说明一下将具有 LVCOMS 输入/输出的器件用作默认条件的任何方法?

    此致、

    高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noriyuki:  
    器件支持 SE 输入、但输出默认为 LVPECL、如果客户的应用需要 SE 输出、则用户必须对此进行更改。

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noriyuki:
    校正:VCXO 输入引脚可支持 SE 输入、请参阅以下主题: https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1205772/cdcm7005-sp-lvcmos-single-end-vcxo-is-really-used-for-vcxo_in

    必须注意共模电压和摆幅。  

    可以在每个引脚上使用电阻分压器来处理共模电压、其中上拉电阻为82 Ω、下拉电阻为130 Ω。 这将导致 VCM = 2V。  

    将一个0.1uF 电容器与用于电源滤波的分压器连接到未使用的引脚上。  

    对于摆幅、50欧姆电阻器将与电阻分压器网络串联以产生范围内的 Vpp。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维森特  

    请让我再次确认。

    如果他们要通过 LVCMOS 输入将该器件用作缓冲模式、则 需要添加电阻分压器以支持您提到过的 LVCMOS 输入。 是这样吗?  输出怎么样呢? 器件是否支持 LVCMOS 输出?

    如果他们要将器件用作缓冲模式和具有 LVCMOS 输入的 PLL、是否有任何配置?

    是否有任何器件可以满足以下要求? 需要 PLL、不是必须的。  

    输入、输出可支持 LVTTL 或 LVCMOS

    2. 1:3缓冲器

    3.包括 PLL 功能

    此致、

    高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noriyuki:  

    输出可以是 SE 或 LVPECL。  

    对于1:3 SE 缓冲器、LMK1C1103是我的第一个建议。  
    如果客户确实需要 PLL、可以 选择 CDCS504、但它是一款输入频率范围受限的旧器件:

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vincentte、

    我正在寻找-SP 等级。 有任何器件吗?

    此致、

    高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noriyuki:  

    CDCM7005-SP 或 LMK04832-SP 等抖动清除器将是本机 SE 输入/输出功能的唯一选择。