This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:lmk0531b 抖动消除器配置

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1247557/lmk05318b-lmk0531b-jitter-cleaner-configuration

器件型号:LMK05318B

XO 24MHz、PRIREF 输入8kHz,OUT7输出19.2MHz、启用 ZDM

OUT7是否必须由 APLL1拆分才能实现相位同步?

附件文件是我的配置文件。它是否能满足要求?

e2e.ti.com/.../XO-_3D00_24.000-MHz_2C00_-REF_3D00_8KHz_2C00_CH7-_3D00_-19.25-MHz.tcs 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luffy、您好!
    我明天会请我们的 DPLL 专家来探讨这一问题。  

    我想提的一点是:我打开了您附加的 TCS 文件、我没有在 CH7上看到19.25 MHz 的输出或8 kHz 的基准?  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vicent

    抱歉文件错误。这是新文件。

    e2e.ti.com/.../XO-_3D00_24.000-MHz_2C00_-REF_3D00_8KHz_2C00_CH7-_3D00_-19.2-MHz.tcs

    Br.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否希望实现 PRIREF 和 OUT7之间的相位调整或相位同步?

    • 相位对齐(边沿对齐)可通过"ZDM"模式用于 OUT7上的1PPS 输出。 该 ZDM 模式实际支持 PPS 同步功能、不提供真正的 ZDM 等确定性输出(将在后续数据表中重命名)。
    • 对于相位同步(输出会跟踪 PRIREF 相位、但可能没有精确对齐的边沿)、19.2MHz 输出可以在启用 DPLL 的情况下在 OUT0-7上实现。

    此致、
    珍妮弗