This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61E2:询问相位噪声

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK61E2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1248491/lmk61e2-inquiry-about-phase-noise

器件型号:LMK61E2

您好、团队成员:

LMK61E2的数据表仅提供了156.25MHz 和161.1328125MHz 的相位噪声。

您是否还能够提供320MHz 输出相位噪声数据?

此致、

奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:  

    下面是我在工作台上使用由 TICS Pro 生成的320MHz LVDS 配置获得的一些相位噪声数据:

    偏移

    相位噪声(dBc/Hz)

    10 kHz

    -137.90

    50 kHz

    136.51

    100 kHz

    136.31

    300 kHz

    -137.35

    500 kHz

    -138.86

    1 MHz

    -142.74

    3 MHz

    -150.75

    5 MHz

    -154.14

    10MHz

    -157.16

    20MHz -159.02

    此致、  

    康纳