This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP111EVM-CVAL:部分布局细节和热性能

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP111-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1248413/cdclvp111evm-cval-partial-layout-details-and-thermal-capability

器件型号:CDCLVP111EVM-CVAL
主题中讨论的其他器件:CDCLVP111-SP

1) 1)我最终要替换 EVM 附带的时钟驱动器、并将其替换为我拥有的另一个时钟驱动器。 要执行此操作、 需要该评估模块的部分图纸细节、特定于  CDCLVP111-SP (位于模块中心的时钟驱动器器件)的焊盘图案尺寸、以便正确形成我的器件。

2)替换上面项目1中的时钟驱动器部分时,它将被替换为飞行版本(5962-1620701VXC),我想在非常温下测试它的一些参数。 在非环境但高温条件下进行测试时、此 EVM 及其组件(时钟驱动器除外)的耐热程度、而不会导致损坏或影响参数的测量值。  

3) 3)是否有显示评估模块背面的照片(网站仅在视图中显示)。 不需要专业照片和照片、也不需要使用此评估模块的工程实验室拍的照片。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raed、您好、

    Unknown 说:
    1)我想最终把 EVM 附带的时钟驱动程序替换成我拥有的另一个驱动程序。 要执行此操作、 需要该评估模块的部分图纸细节、特定于  CDCLVP111-SP (位于模块中心的时钟驱动器器件)的焊盘图案尺寸、以便正确形成我的器件。 [/报价]

    我将查看板级配置文件、然后提供这些详细信息给您。 要正确理解它、您需要此器件的焊盘图案的尺寸。 由于这是一个旧器件、我需要一些时间才能找出电路板上的详细信息。  

    Unknown 说:
    2)替换上面项目1中的时钟驱动器部分时、它将被替换为飞行版本(5962-1620701VXC)、以便在非常温下测试其中的一些参数。 在非环境但高温条件下进行测试时、此 EVM 及其组件(时钟驱动器除外)的耐热程度、而不会导致损坏或影响参数的测量值。  [/报价]

    请参阅 EVM 用户指南中的 BOM 部分、以查看  使用的所有其他元件及其温度要求。 这些器件中大多数的额定高温高达125 Celcius。 您可以在 EVM 用户指南中进行确认。

    是否有显示评估模块背面的照片(网站仅在视图中显示)。 不需要专业照片、任何照片、可能来自使用此评估模块的某个工程实验室。
    [/quote]

    我可以找到 EVM 并向您发送图片。  

    此致!

    阿西姆

    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raed、您好、

    您可以在以下链接中找到焊盘图案符号文件。 请告诉我这是否对您有用。 否则我也可以提供装配图。

    符号信息

    下面是 EVM 的背面图片。

    此致!

    阿西姆