This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK6H:LMK6H

Guru**** 2679675 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK6H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1248062/lmk6h-lmk6h

器件型号:LMK6H

您好  

我需要为 LMK6H 选择确切的订购器件型号,下面是规格,请帮我获取正确的器件型号  

频率:100Mhz

输出类型: HCSL

子系列选项:E-PIN 1和 F-PIN 2  

包装:小卷带

电压:1.8V  

亲切的帮助  

谢谢。  

G·戈塔曼  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gowthamman、  

    目前、 我们发布的最接近的器件型号是  LMK6HA10000BDLFR:

    频率:100MHz

    输出类型:HCSL

    电源电压:1.8V

    引脚1待机(低电平有效)

    封装:DLF (2.5mm x 2.0mm)  


    请注意、 在 LMK6HA 和 LMK6HE 型号之间、  如果引脚1被拉高或保持为 NC、器件具有完全相同的功能。 主要区别在于、如果引脚1被拉至低电平(禁用输出)、待机模式下的电流消耗为6-13mA、而输出使能时的电流消耗为49-67mA。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、  

    康纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢康纳  

    你提到了  LMK6HA10000BDLFR——

    在这里,你提到  E 和 A 是相同的功能 !! 假设我采购这个 LMK6HA10000BDLFR 部件,如果我把引脚1和引脚2保留为 float (NC ),一旦设备通电,差动输出将始终启用!! 我是否正确?? 无需保持引脚1和引脚2的特定逻辑状态-在 PIN1/2之前,如果我被外部控制下拉,设备将被禁用输出并进入待机模式,电流消耗为6-13mA。 我的理解是正确的吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gowthamman、  

    没错、当器件上电时、如果引脚1和引脚2悬空、则输出将始终处于启用状态。 仅当 OE 引脚拉低至 GND 时、输出才会被禁用、对于"A"型号、待机电流约为6-13mA。

    此致、  

    康纳