This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1982:同步锁

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1983, LMH1982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1248574/lmh1982-genlock

器件型号:LMH1982
Thread 中讨论的其他器件:LMH1983、

大家好、

如果我们打开/关闭同步锁、输出时钟频率将会发生变化、这是不可接受的。 您是否有任何方法可以减少频率变化?

此致!
泽明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeming:

    这是一种正常行为。

    在同步锁定模式下、PLL 锁定到输入视频基准、因此输出频率正确。

    在自由运行模式下、输出频率将等于 VCXO 频率、这取决于 VC 电压。 我们可以启用 LOR 保持功能、当移除输入视频基准后、PLL 将切换到保持模式、VC 将是 PLL 锁定时最后一次检测到的电压。 这可以减少短期的频率误差。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的建议。

    客户告知保持模式不能减少频率变化、只能缩短稳定时间、但频率变化没有改善。

    您能否告诉我、如果我们更改 VCXO 滤波器、频率是否可以提高? 或 LMH1983优于 LMH1982?

    此致!
    泽明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeming:

    如果使用 EVM 用户指南中所示的相同环路滤波器、则无需更改此滤波器。 环路滤波器和 VCXO 之间的运算放大器有助于减少 VCXO 中的电流泄漏、从而有助于减少频率漂移问题。 此外、不同供应商的不同 VCXO 将具有不同的泄漏性能。 尝试不同的 VCXO、以找出哪个 VCXO 返回的泄漏更少。 使用拧紧频率精度和较小的调谐范围 VCXO 也有助于改善频率漂移。

    LMH1983应具有与 LMH1982相同的保持性能。