This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04821EVM:LMK04821EVM 配置问题

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04228, LMK04821EVM, LMK04821, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1247149/lmk04821evm-lmk04821evm-configuration-issue

器件型号:LMK04821EVM
主题中讨论的其他器件: LMK04821LMK04828、LMK04228

LMK04821EVM 默认配置(如图1所示)下PLL2无法锁相(Status_LD2不亮),输出时钟频率不正确

图1:

修改N Divider和N prescaler可以实现锁相(Status_LD2亮,输出时钟频率正确可调),但VCO1输出频率已经超出Datasheet范围,PLL2的锁相频率fpd2也不满足手册要求,配置如下图2所示:

图2:   

修改Doubler 和分频器,可以在满足VCO输出频率范围的条件下锁相(Status_LD2亮,但输出时钟频率不正确),配置如图三所示

图3:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!  
    我不在这里吗?
    您的配置问题是什么? 我无法从图像中辨别?  

    此外、您可以将文本以英文发布吗?  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    我按照 LMK04821EVM 用户指南快速入门、将默认配置设置为图1、但 PCB 顶部的 PLL2数字锁定检测 LED 未亮起。  

    然后我调整配置、所示数据表中的图片2所示的 VCO1输出频率为5898.24MHz (红色)、但  PCB 顶部的 PLL2数字锁定检测 LED 亮起。  输出时钟成功锁定。   

    3.然后我重新调整配置,如图3. OSCin1的倍频器设置为*2。 在这种情况下、  PCB 顶部的 PLL2数字锁定检测 LED 也会亮起。 但输出时钟(来自频谱分析仪 )没有锁定在我设定的频率。

    我很困惑...

    此致、

    井水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!  
    首先、您能否告诉我您所需的输入和输出以及附加的.tcs 文件?

    我将对此进行探讨、然后相应地向您回复。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    输入时钟为 CLKin1122.88MHz、-10dBm。 与用户指南相同。

    测试输出时钟为 DCLKOUT0122.88MHz。

    电源为4.5V 正常电压。

    附件是 picture2.e2e.ti.com/.../04821-dual-loop.tcs 的配置

    现在我有两个支持需求:

    为什么 具有正确 VCO1输出 f 的默认配置(CLKin1 122.88MHz、OSCin 122.88MHz)无法锁定。

    2.为什么具有 5898.24MHz VCO1输出 f 的附加配置会锁定。

    此致、

    Well Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!  
    很抱歉耽误你的时间、今天没机会来看看。 我会研究这个问题,并希望明天 EOD 作出回应。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    希望您能很快回复。

    此致、

    井水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,`
    您能否 确认来自 VCXO 的~122.88MHz 信号?  

    LMK04821的 VCO1似乎关闭、但限制为以下频率范围:  

    当 LED 指示灯显示锁定时、您是否确认了 clk 输出?

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    N 校准分频器应该等于 N 分频器。 默认配置已将此参数设置为12、这就是 PLL 未锁定的原因。 将其更改为6、那么您应该能够锁住 PLL2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    我确认 VCXO 输出是122.88Mhz。

    在附加的配置 I 中、当 LED 指示灯显示锁定 时、我确认 频谱分析仪的时钟输出为122.88MHz。

    此致、

    井水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    我将 N_Cal_Divider 从12更改为6、 但仍不会锁定、配置作为图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    我不知道您的板为什么不起作用。 我没有 LMK04821 EVM、但我可以使用 LMK04828 EVM 重现您的问题。 您能否确认您的电路板上已组装 LMK04821器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel,

    检查电路板上的器件后、我们确认它是 LMK04228、与 LMK04828类似、所以我现在可以理解这个问题。 感谢您发送编修。

    此致、

    井水