This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP111-SP:时钟驱动器"泄漏电流"规范

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP111EVM-CVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1248377/cdclvp111-sp-clock-driver-leakage-current-specification

器件型号:CDCLVP111-SP
主题中讨论的其他器件:CDCLVP111EVM-CVAL

数据表未指定泄漏电流、但想知道:

  1. 为什么在数据表中未指定它?
  2. 预期的泄漏电流值是多少?
  3. 在保持其他数据表参数的合规性或不会影响或降低这些参数的情况下、什么值限制是可接受的?
  4. 如何解读或评估泄漏电流值以保持器件正常运行?
  5. 当将器件安装在 PCB 上(包括 TI 的评估模块 CDCLVP111EVM-CVAL)时、最简单的方法是什么以及如何测量漏电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raed、您好、  
    我们的 AE 团队将尽快研究此问题 。

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、阅读:

    感谢您的耐心等待。 您是否对缓冲器输入端的泄漏电流感兴趣? 因为 LVPECL 输出始终在输出 P 和 N 上具有直流电流作为发射极跟随器。 大约为14mA。 因此、您看不到泄漏电流规格、电流取决于不同的输出驱动器及其负载。

    绝对最大额定值。 您可以参考数据表中的电气特性表。

    此致!

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。

    我实际上关心的是输入泄漏电流"I (L)"。 这将用于时钟驱动器器件的 LVPECL 时钟输入、从 LVPECL 振荡器接收时钟。 请回答5个问题中的每一个问题、以便正确跟踪它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raed、您好、

    以下是我对上述问题的解答。

    Unknown 说:
    预期的泄漏电流值是什么?

    数据表中的规格为150uA。

    Unknown 说:
    在保持其他数据表参数合规性或不影响或降低这些参数的情况下、什么值限制是可接受的?

    为了保持电气规格、可接受的值将是电气表中的值。

    Unknown 说:
    当器件安装在 PCB 上时、最简单的方法是什么以及如何测量漏电流、包括 TI 的评估模块 CDCLVP111EVM-CVAL?

    您可以使用源表进行 VI 测量。 指定的数据表条件来强制计算增益。 您可以测量电流。

    此致!

    阿西姆