This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00804B-Q1:VCC 的阻抗曲线建议是什么?

Guru**** 2659325 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS745-Q1, SN74LVC1G74, LMR33620-Q1, LMK00804B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1249290/lmk00804b-q1-whats-the-impedance-profile-for-vcc-suggested

器件型号:LMK00804B-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G74LMR33620-Q1、TPS745-Q1

大家好、在我的设计中、我使用了德州仪器的多个元件、例如 LMK00804B-Q1、LMR33620-Q1、TPS745-Q1、LSF0108QPWRQ1、 SN74LVC1G74、UCC5350MC-Q1等。
我将进行分析、以使用 ANSYS 西波的 PI Advisor 减少布局中的去耦电容器。
这些组件的阻抗曲线应该是多少?
Texas 有建议可供使用?

 如果可能的话、我希望收到一个包含频率和阻抗的表格。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    去耦电容器器件的基准。 您可以使用供应商数据表获取随频率变化的阻抗曲线。 请告诉我这是否解答了您的问题? 通常您需要一条低阻抗路径来实现高频噪声去耦、而较小电容值所提供的阻抗比较高值更小。  

    此致!

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "我想,我不会骗你的。"

    我要查找 IC 的阻抗要求、您有这样的要求吗?

    例如、IC 在0和10MHz 之间需要0.1欧姆、在10-20MHz 之间需要0.2欧姆、等等...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    是的、此路径需要低阻抗。 让我来与设计团队核实一下他们是否对本案例进行了仿真。

    此致!

    阿西姆