This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:为寄存器0x05中的"保留"PLL1模式请求详细信息

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1249418/lmh1983-details-requested-for-reserved-pll1-mode-in-register-0x05

器件型号:LMH1983

在器件控制寄存器地址0x05中、对于 PLL1_Mode、设置11'b 显示为"保留"。  您能解释一下在"保留"模式下使用 LMH1983的影响吗?  我们团队中有人碰巧发现、对于我们的其中一个时钟源、LMH1983仅在 PLL1_Mode 设置为"保留"时锁定。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不知道、没有文档详细介绍这些位。

     如果 PLL1_Mode 为0x01 (同步锁定模式)、PLL1只会锁定到视频基准输入。 0x00和0x10不是闭环 PLL 配置、这些配置不会锁定视频参考。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。  你回答我的问题的意义是,"保留"的含义是未知的。  谢谢。