This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE925:VCXO 拉力范围、测试数据不符合数据表

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE925

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1250813/cdce925-vcxo-pull-range-the-test-data-do-not-conform-to-the-datasheet

器件型号:CDCE925

迪亚尔斯、

 我们使用 CDCE925 VCXO 控制输出时钟、实际调整范围与数据表说明不同。 实际值在100ppm 之内、但数据表是300pm。

  基于该电压控制输出、cdce925上的24M 时钟输入可以实现48K/3.072M/12.288M 三个时钟输出、并通过 PWM 调整三个输出时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  
    上拉范围的额定值为~150ppm 最大值

    +/-120 ppm 是更常见的现象。  

    牵引范围会受到多种因素的影响:  

    有关更多信息、请参阅此应用手册:  

    www.ti.com/.../scaa085a.pdf

    此致、  

    维森特