This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:外部 VCO 配置

Guru**** 2667845 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592, LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1245628/lmx2592-external-vco-configuration

器件型号:LMX2592
主题中讨论的其他器件: LMX2820

您好、E2E 专家!

你好。

是否有介绍如何使用外部 VCO 和绕过此部件集成 VCO 的软件和用户指南?

提前感谢您。

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LMX2592不支持外部 VCO 运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    你好。

    您能否建议具有高达6GHz 的内部和外部 VCO 选项的 PLL?

    最小输出频率应为2GHz、最高输出频率也可高达7GHz。

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    唯一的选择是 LMX2820、它同时支持高达22GHz 的内部和外部 VCO。